Tenax 600 e Pharmastick offrono un’elevata precisione di dosaggio

Play Video

La soluzione Schmucker per il confezionamento primario di prodotti granulari, liquidi o in polvere è Tenax 600, una macchina a moto intermittente a più file per produrre buste sigillate sui quattro lati e Pharmastick, una macchina confezionatrice a più file per stick (buste sigillate su tre lati).

Il dosaggio della busta è molto preciso (precisione entro il 2%), in conformità a tutte le specifiche.

Offre un’efficienza del 95% con livelli di produzione costante, funziona 24/7 per 50 settimane l’anno.

Ultime Novita

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

Iscrivetevi

La ultime novità in fatto di tecnologie e soluzioni Rockwell Automation.