Servizi informatizzati

Sfruttate al massimo i sistemi informatici e colmate le lacune di competenza

Le nostre soluzioni informative semplificano le richieste quotidiane di report. Il monitoraggio della produzione può essere ottimizzato mediante un migliore utilizzo dei dati di produzione. La progettazione, implementazione e ottimizzazione di questi sistemi richiede spesso un giusto mix di talento interno e di assistenza esterna. Le nostre soluzioni e i servizi informatici diventano così un'estensione del vostro team. Quando le vostre risorse non sono disponibili, possiamo anche aiutarvi a gestire gli aspetti relativi alla realizzazione e gestione del vostro sistema di operazioni digitali.

Una migliore gestione di macchine, attività e lavoratori

I sistemi informatici coinvolgono molti aspetti della vostra attività e, talvolta, rendono difficile l'implementazione dei sistemi. La gestione di una grande mole di dati può risultare problematica.

Inoltre, i sistemi informatici richiedono nuove competenze e conoscenze che sono difficili da reperire in tempi in cui trovare lavoratori specializzati è un compito arduo. Le organizzazioni che non rispettano i criteri di gestione dati mettono a rischio i guadagni di produttività inerenti al sistema o, peggio, rischiano di perdere la posizione di mercato nei confronti della concorrenza.

Queste sfide possono essere affrontate in modi diversi. Possiamo assistere i costruttori e gli operatori industriali a far fronte a esigenze operative specifiche e a lacune di competenza. Possiamo aiutare i costruttori di macchine e gli integratori di sistemi a rispettare i requisiti informativi e a incorporare funzionalità informatizzate in macchinari o apparecchiature.

Servizi di affidabilità degli asset

Trasformate i dati di manutenzione in intelligenza operativa fruibile

La vostra attività fornisce dati di manutenzione importanti. Possiamo aiutarvi a raccogliere i dati dagli asset di produzione, trasformandoli in informazioni fruibili. Siamo anche in grado di generare report, schermate della dashboard e analisi di dati basate sui ruoli. Per agevolare una manutenzione proattiva, possiamo configurare l'attivazione di avvisi ed eventi.

I vantaggi sono:

  • Visibilità dello stato generale della macchina a livello d'impianto
  • Identificazione di potenziali rischi o problematiche, prima che si verifichino
  • Soluzione di guasti cronici delle macchine
  • Riduzione del tempo medio di riparazione durante i fermi macchina, fino al 5%
  • Miglioramento dell'efficienza operativa, fino al 15%
  • Riduzione dei tempi di raccolta manuale dei dati, fino al 70%

Scoprite come i nostri Servizi di affidabilità degli asset possono aiutarvi a gestire gli asset più critici.

Servizi di monitoraggio remoto

Collegatevi agli asset remoti o di difficile accesso

Il monitoraggio remoto offre maggiore flessibilità per la manutenzione, il monitoraggio e il funzionamento delle macchine. Inoltre, facilita la gestione del volume crescente di dati e di dispositivi connessi, un servizio che si rivela particolarmente utile in caso di carenze di personale qualificato.

Miglioramento del monitoraggio degli asset: è possibile accedere in tempo reale ad asset remoti o di difficile accesso. Il monitoraggio remoto offre una visibilità istantanea della prestazione dell'asset; inoltre, consente di risparmiare il tempo necessario per raggiungere la macchina ed effettuare l'analisi.

Rafforzamento dell'organico in sede: la tecnologia di rete si sta diffondendo sempre più negli impianti. La complessità dei sistemi e il volume dei dati incidono sullo staff di manutenzione e di IT. Il monitoraggio remoto interno o di terze parti può controllare gli andamenti, risolvere i problemi e identificare i miglioramenti necessari per ridurre il carico di lavoro dei dipendenti.

Ampliamento dell'assistenza OEM: lo sviluppo del monitoraggio remoto ha creato nuove opportunità per i costruttori di macchine e l'assistenza ai clienti. Piuttosto che recarsi in sede per risolvere un problema, un costruttore di macchine può semplicemente collegarsi all'impianto del suo cliente e risolvere il caso.

Ulteriori informazioni sui Servizi di monitoraggio remoto

Servizi di sicurezza dei dati e della rete

Proteggete la proprietà intellettuale e altre informazioni importanti

I nostri servizi per reti industriali possono contribuire a proteggere la proprietà intellettuale e altre informazioni soggette a diritti di proprietà. Adottiamo un approccio di sicurezza a più livelli e approfondito, basato sul concetto che qualsiasi punto di protezione potrebbe essere sconfitto. I nostri servizi coprono l'intero ciclo di vita della sicurezza, dalla valutazione e progettazione fino all'implementazione e al monitoraggio della sicurezza.

Ulteriori informazioni sui servizi per reti industriali

Servizi di analisi nel cloud

Interpreti e infrastruttura di analisi

Trovare assistenza per applicazioni complesse pone parecchie sfide. Alla crescita dell'Industrial Internet of Things (IIOT), si affiancherà la trasformazione digitale e l'adozione della Connected Enterprise. La capacità di generare, gestire e utilizzare le informazioni è fondamentale. Questo esige una comprensione approfondita delle strategie analitiche più recenti.

I nostri servizi di analisi nel cloud permettono di monitorare, conservare e visualizzare i dati sulle prestazioni. Mediante un portale web sicuro o avvisi diretti, riceverete dettagli su potenziali problemi e informazioni su come prevenirli. Che la macchina si trovi nell'impianto o in un altro continente, gli importanti asset di automazione potranno essere controllati da qualsiasi postazione.

Soluzioni di mobilità

In qualsiasi momento e luogo, l'informazione può aumentare la produttività

La connettività mobile vi rende liberi da macchine e interfacce operatore tradizionali. Adesso potete ottenere informazioni nei tempi, nel contesto e nel luogo che desiderate.

Connettere i lavoratori alle informazioni

La mobilità informa e abilita gli utenti. Per esempio, le informazioni di processo dai sistemi di operazioni digitali possono generare notifiche di allarme che vengono inviate ai lavoratori, in qualsiasi punto essi si trovino, permettendo loro di intervenire sul caso. Allo stesso modo, gli operatori dei batch usano un software di gestione di ricette per osservare e reagire agli eventi in tempo reale visualizzati in semplici grafici.

FactoryTalk TeamONE: la rivoluzione in 33 secondi

E se un dispositivo mobile nell'impianto non fosse solo un client, ma anche un nodo intelligente? E se potesse permettere ai lavoratori di collaborare e risolvere i problemi in tempo reale? E se potesse fare tutto ciò per diversi tipi di connessione e sistemi operativi?

FactoryTalk® TeamONE™ offre tutti quei vantaggi. Il nostro obiettivo è quello di ridefinire la mobilità industriale e aumentare di 33 secondi la produttività del lavoratore, per ogni ora e per ogni ruolo.

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.