Servizi per reti industriali

Competenza nell'IT e nell'automazione industriale

L'infrastruttura di rete industriale è fondamentale per tutte le attività svolte nell'ambito della Connected Enterprise. Deve essere solida, affidabile e sicura. Tuttavia, non sempre si dispone delle competenze necessarie per far convergere efficacemente gli impianti e le tecnologie IT. Per questo motivo, Rockwell Automation fornisce un approccio olistico che consente di progettare, implementare e gestire al meglio la vostra infrastruttura di rete.

Al centro della Connected Enterprise

Sviluppo, gestione e aumento delle prestazioni dell'infrastruttura

Un'infrastruttura informatica moderna, sicura e affidabile è in grado di connettere asset, persone e informazioni. È il presupposto per le infinite opportunità di miglioramento delle vostre prestazioni operative. In collaborazione con aziende leader di settore come Panduit, Cisco, vMware, Microsoft e altre, possiamo aiutarvi a ridurre lo stress senza sprecare tempo prezioso offrendovi un unico numero a cui rivolgervi per richiedere assistenza ai massimi livelli.

Proteggere l'infrastruttura

Valutazione della rete

Comprendere i potenziali problemi delle prestazioni

Prima di poter implementare un'infrastruttura di rete industriale moderna, occorre comprendere le condizioni dell'infrastruttura esistente e identificare eventuali problemi. Grazie alle competenze del nostro team IT specializzato in automazione industriale, i servizi di rete industriale offrono una prospettiva unica. Questo approccio bilanciato ci permette di valutare completamente gli asset IT industriali dei clienti e di individuare e risolvere i potenziali problemi di prestazioni e sicurezza.

Progettazione

Realizzazione di un'infrastruttura di rete scalabile e sicura

Un progetto accurato di una rete industriale può aiutare a ridurre l'esposizione ai rischi, i costi imprevisti e i futuri problemi di prestazioni. Adottiamo un approccio collaborativo per aiutare i clienti a progettare una rete industriale sicura adatta alle esigenze attuali e scalabile per quelle future. Sfruttando i nostri prodotti per reti industriali, possiamo rapidamente progettare e distribuire una rete conforme a linee guida CPwE (Converged Plantwide Ethernet), standard di settore e requisiti aziendali.

Scoprite i nostri prodotti per reti industriali

Design for Security

Implementazione

Come avere una rete perfettamente funzionante in tempi rapidi riducendo i problemi futuri

Per implementare efficacemente la rete, è necessario gestire una serie di fattori. Possiamo supportare i clienti nell'intero processo di implementazione, dal raggiungimento degli obiettivi relativi a tempistica e budget alla semplificazione dell'acquisizione dei fornitori. Grazie alle nostre partnership con aziende come Cisco e Panduit, possiamo installare una rete consolidata e sicura che aiuta ad aumentare la disponibilità dei sistemi. Offriamo una gamma di servizi di implementazione, tra cui progetti "chiavi in mano" e soluzioni preconfigurate e personalizzate.

    Scoprite i nostri prodotti preconfigurati

    Convalida

    Confronto delle prestazioni di rete

    La convalida da parte di professionisti di terze parti indipendenti è fondamentale, tanto nei casi in cui l'infrastruttura di rete sia stata modificata quanto nei casi in cui ne sia stata installata una nuova. Grazie alle nostre competenze in ambito IT e operativo, possiamo aiutare i clienti a verificare che la loro rete soddisfi i requisiti prestazionali, di installazione e di sicurezza. Impieghiamo strumenti di diagnostica all'avanguardia per condurre test su installazioni e operazioni e garantire il rispetto delle specifiche dei clienti e la conformità delle prestazioni agli standard in vigore, come ODVA, IEEE, ANSI, TIA, ISA-95 e ISA-99.

      Monitoraggio e gestione della rete

      Miglioramento dei tempi di disponibilità e gestione di una rete sicura, affidabile e resiliente

      La gestione della rete industriale è un compito complesso. Se non è gestita adeguatamente si possono verificare tempi di fermo della rete e della produzione.

      I clienti possono essere certi di disporre delle competenze giuste, al momento giusto e nel posto giusto, affidandosi a Rockwell Automation per monitorare e gestire la propria rete. Tra i nostri servizi di assistenza sono inclusi assistenza tecnica e monitoraggio remoto, amministrazione e gestione delle reti. Lavorando con noi, potete velocizzare l'integrazione di nuove macchine e sistemi e ridurre i tempi di fermo macchina con l'accesso alle risorse tecniche. La nostra priorità è aiutare i clienti a mantenere le operazioni ai massimi livelli prestazionali.

      Analisi e monitoraggio remoti

      OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/networks/it/IT_det_services-net row-7

      Come possiamo aiutarvi?

      Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.

      Filtra e raffina

      Certificato ISA/IEC 62443-2-4 per integratori di sistemi

      1 Ottobre 2019

      Rockwell Automation ha ottenuto la certificazione T躒 Rheinland per l'integrazione, la progettazione e la distribuzione di soluzioni di automazione. La certificazione definisce i profili di sicurezza per i sistemi di automazione industriale.

      Certificazione IEC 62443-4-2 per ControlLogix serie 5580

      17 Maggio 2019

      La famiglia ControlLogix® 5580 ha ottenuto la prima certificazione TÜV Rheinland IEC 62443-4-2 per controllori ad alte prestazioni.

      Certificato di gestione CS: ISA/IEC 62443

      15 Luglio 2018

      Il certificato di gestione di sicurezza informatica (ISA/IEC 62443) rafforza il profilo di sicurezza attraverso l'implementazione delle vulnerabilità di sicurezza nei processi di progettazione.

      Trasmissione sicura dei dati nella zona IDMZ

      15 Maggio 2017

      Linee guida su come progettare e implementare correttamente una zona demilitarizzata industriale nell'ambito delle architetture dei sistemi di controllo e di automazione industriali (IACS)

      Implementare firewall nell'ambito di un'architettura CPwE

      31 Dicembre 2016

      Ulteriori informazioni sui casi di utilizzo per la progettazione, l'implementazione e la gestione di firewall industriali in un'infrastruttura di rete IACS a livello di impianto.

      Da una Virtual Private Network sito per sito a un'architettura Ethernet

      28 Marzo 2016

      Illustrazione dei concetti, dei requisiti e delle considerazioni tecnologiche e di progettazione per la connessione degli asset di un sistema di controllo e di automazione industriale (IACS) remoto a un'architettura di rete a livello di impianto.

      FactoryTalk Security

      23 Novembre 2015

      Come è possibile utilizzare FactoryTalk Security per aumentare la sicurezza dell'applicazione

      Implementazione dei servizi di identità

      28 Giugno 2015

      Linee guida per la protezione degli asset IACS mediante l'implementazione di un approccio alla sicurezza con misure di difesa in profondità e gestibile a livello centrale che affronti le minacce interne.