Servizi di sicurezza industriale

Soluzioni per la sicurezza informatica industriale

Una maggiore connettività comporta un rischio più importante di minacce alla sicurezza. Le cause di queste minacce sono svariate, per esempio pirati informatici ed errori accidentali. Gli eventi di sicurezza informatica possono modificare la disponibilità della rete, interrompere le operazioni e bloccare la produttività. Per poter continuare a innovare e crescere, è quindi necessario un team di esperti in grado di fornire la massima protezione contro le minacce alla sicurezza. I nostri servizi di sicurezza industriale assicurano la protezione dell'infrastruttura e degli asset e garantiscono la disponibilità della rete.

Sicurezza informatica: Adozione di un approccio proattivo

Servizi utili prima, durante e dopo un evento

Desiderate migliorare il vostro approccio alla sicurezza? Possiamo aiutarvi ad adottare un approccio dinamico alla sicurezza informativa mediante l'uso di servizi completi in grado di assicurare la massima protezione degli asset. Il nostro approccio prevede infatti l'adozione di soluzioni IT e OT in grado di coprire l'intero attack continuum: prima, durante e dopo un evento.

Per garantire la sicurezza e l'efficienza operativa delle infrastrutture aziendali, offriamo servizi di valutazione della sicurezza e di monitoraggio continuo degli asset, che migliorano la visibilità di un impianto connesso, oltre a servizi di rilevamento delle minacce e di pianificazione delle azioni di reazione e ripristino.

  • Possiamo aiutarvi a identificare i rischi e gli asset critici e proteggere i sistemi da minacce potenziali prima che diventino effettive.
  • Rilevamento di minacce in tempo reale
  • Elaborare un piano di reazione e ripristino in caso di attacco

Identificazione e protezione

Valutazioni della sicurezza: identificare le aree a rischio

Il primo passo da compiere per gestire l'approccio alla sicurezza è valutare lo stato attuale delle cose. È impossibile essere completamente esenti dai rischi, ma possiamo aiutarvi a raggiungere un livello di rischio tollerabile nei vostri ambienti operativi. anche in relazione a software, reti, sistema di controllo, comportamenti dei dipendenti, politiche e procedure.

Il nostro team, grazie a competenze informatiche e nell'automazione industriale, dispone delle conoscenze necessarie per identificare i rischi per la sicurezza informatica degli asset industriali.

Protezione contro le minacce

Dopo la valutazione dello stato di sicurezza corrente e l'identificazione dei rischi, è necessario elaborare un sistema di protezione delle operazioni contro una vasta gamma di minacce. Il nostro team di servizi di sicurezza industriale può assistervi nello sviluppo e nell'implementazione di una soluzione di sicurezza informatica con cui proteggere i vostri sistemi di controllo industriale mediante un approccio di tipo Defense-in-Depth.

Avvalendoci delle tecnologie di sicurezza più recenti, siamo in grado di implementare misure di protezione come autenticazione, controllo degli accessi, sicurezza dei dati e gestione delle patch. Le nostre soluzioni sono conformi agli standard in vigore, tra cui NERC CIP, NIST 800-53 e NIST 800-82. Queste misure vi consentono di gestire i rischi e di proteggere le informazioni riservate della vostra azienda, in modo da potervi concentrare solo sul vostro business.

Rilevamento di minacce

Monitorare i rischi e rilevare le minacce per la rete industriale in modo continuo

Anche con un robusto programma di sicurezza, per proteggere le reti industriali dalle minacce informatiche è necessaria una vigilanza costante. I nostri servizi di rilevamento delle minacce possono aiutare a monitorare e rilevare queste minacce sempre più complesse. Lavoriamo a stretto contatto con Claroty, importante fornitore di strumenti software per la visibilità dell'OT e il rilevamento delle minacce, per mettere a punto soluzioni complete per la sicurezza informatica.

Questi servizi identificano il comportamento normale della rete e quindi utilizzano le nostre capacità di monitoraggio per rilevare e avvisare l'utente circa attività non conformi al modello o alla linea di base previsti. Questo servizio aiuta a identificare le attività che possono rappresentare un rischio per il sistema ancora più rapidamente o perfino prima che si verifichi.

Integriamo software di sicurezza industriale offerto da fornitori che comprendono le funzioni operative all'interno dei protocolli industriali e che possono aiutare a proteggere e ottimizzare la rete di controllo industriale. Questi servizi offrono visibilità su tutti i livelli dell'ambiente OT. Ciò significa non solo il rilevamento delle minacce, ma anche il monitoraggio in tempo reale e analisi approfondite della rete attraverso le risorse.

Reazione e ripristino

Sviluppare un piano di azione per reagire e tornare immediatamente operativi

Se si verifica un evento di sicurezza, è fondamentale essere in grado di gestirlo immediatamente in modo da neutralizzare la minaccia. Il nostro team di servizi di sicurezza industriale, avvalendosi delle competenze acquisite in ambito di reti e sicurezza, vi assisterà nell'elaborazione di un piano di azione che utilizza metodi affidabili per contenere l'incidente e ridurre al minimo i danni. Vi forniremo assistenza anche nell'attuazione del piano di risposta.

Dopo un evento di fermo macchina correlato alla sicurezza, la vostra priorità è riprendere quanto prima la produzione. I nostri servizi di backup e ripristino conservano record in tempo pressoché reale dei dati di produzione e delle applicazioni, consentendo un recupero immediato del sistema e la ripresa della produzione in tempi brevi. Al termine dell'operazione di ripristino, il nostro team di sicurezza industriale analizza l'incidente per identificare le cause scatenanti e rafforzare la resilienza del vostro sistema.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/security/it/IT_det_services-sec row-6

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.