Guide alla progettazione delle reti industriali

Architetture collaudate con indicazioni su progettazione e implementazione

Rockwell Automation e Cisco si sono impegnate congiuntamente per sviluppare le architetture CPwE (Converged Plantwide Ethernet). Queste architetture di riferimento destinate all'industria offrono agli utenti una solida base per distribuire le tecnologie più recenti. Le guide alla progettazione e all'implementazione includono architetture di riferimento mirate, testate, validate e documentate per l'intero impianto. Basati sulle competenze di Rockwell Automation e Cisco, questi documenti rappresentano un valido strumento per ridurre i rischi e distribuire le tecnologie più recenti ottimizzate per i progettisti OT e IT.

Filtra e raffina

Implementazione di un'architettura Ethernet resiliente

5 Marzo 2018

Best practice e considerazioni sull'implementazione per la progettazione e la distribuzione ottimali di un'architettura di rete a livello di impianto olistica e resiliente.

Trasmissione sicura dei dati nella zona IDMZ

15 Maggio 2017

Linee guida su come progettare e implementare correttamente una zona demilitarizzata industriale nell'ambito delle architetture dei sistemi di controllo e di automazione industriali (IACS)

Implementare firewall nell'ambito di un'architettura CPwE

31 Dicembre 2016

Ulteriori informazioni sui casi di utilizzo per la progettazione, l'implementazione e la gestione di firewall industriali in un'infrastruttura di rete IACS a livello di impianto.

Da una Virtual Private Network sito per sito a un'architettura Ethernet

28 Marzo 2016

Illustrazione dei concetti, dei requisiti e delle considerazioni tecnologiche e di progettazione per la connessione degli asset di un sistema di controllo e di automazione industriale (IACS) remoto a un'architettura di rete a livello di impianto.

Migrazione di reti IACS precedenti

19 Gennaio 2016

Illustrazione dei requisiti e delle soluzioni per applicazioni specifiche di migrazione di un'architettura di rete di un sistema di controllo e di automazione industriale (IACS) a una rete Ethernet e IP standard.

Implementazione dei servizi di identità

28 Giugno 2015

Linee guida per la protezione degli asset IACS mediante l'implementazione di un approccio alla sicurezza con misure di difesa in profondità e gestibile a livello centrale che affronti le minacce interne.

Implementazione della traduzione degli indirizzi di rete

29 Maggio 2015

Linee guida per l'implementazione della tecnologia di traduzione degli indirizzi di rete (NAT) che consente il riutilizzo degli indirizzi IP e, al contempo, l'integrazione delle applicazioni IACS nell'architettura più ampia.

Implementazione della tecnologia 802.11 Wireless LAN

30 Settembre 2014

La guida alla progettazione e all'implementazione di CPwE-WLAN si basa sull'architettura CPwE esistente introducendo le funzionalità della rete 802.11 Wireless LAN, con particolare attenzione alla connettività delle macchine.

Implementazione del Protocollo Ethernet Resiliente

30 Giugno 2014

Questa guida illustra l'implementazione del Protocollo Ethernet Resiliente nell'ambito delle architetture di riferimento CPwE mostrando le funzioni di convergenza.

Progettazione di Converged Plantwide Ethernet (CPwE)

30 Settembre 2011

Guida alla progettazione e all'implementazione di Converged Plantwide Ethernet (CPwE)