Ammodernamento

Come competere in un mercato globale

La globalizzazione ha posto l'accento sulla produzione intelligente. Queste iniziative si affidano a tecnologie moderne per incrementare la produttività e le prestazioni delle vostre attività industriali. Siete pronti a rendere questa visione una realtà?

Perché ammodernare?

Migliori prestazioni, maggiore flessibilità e decisioni più consapevoli

Giustificare gli aggiornamenti del sistema di controllo, con i relativi costi e rischi, potrebbe rivelarsi una sfida. I sistemi precedenti funzionano in isolamento e l'utilizzo di un'apparecchiatura obsoleta è costoso. Tuttavia, il rischio dell'obsolescenza potrebbe sembrare meno preoccupante di un aggiornamento. Nella realtà odierna, la produzione intelligente vi porta ad approfondire questa questione.

Le tecnologie moderne, messe in risalto nelle strategie dell'Industrial Internet of Things, stanno già offrendo ai costruttori lungimiranti i benefici della produzione intelligente. Per far fronte ai requisiti della produzione moderna, le aziende si affidano a nuove tecnologie per ottimizzare i processi e per fornire ai dipendenti gli strumenti necessari per l'incremento delle prestazioni e dell'efficienza.

Ulteriori informazioni sulla produzione intelligente e sulla Connected Enterprise

Da dove cominciare?

Esaminate la base installata per affrontare prima i rischi di obsolescenza maggiori

Per comprendere il rischio di obsolescenza, occorre condurre un'analisi del ciclo di vita delle macchine, dei ricambi e un inventario del software. Un esame dettagliato di queste informazioni vi consentirà di stabilire le priorità degli obiettivi e delle necessità di ammodernamento. Abbiamo una vasta esperienza nel condurre Installed Base Evaluation. Pertanto, possiamo aiutarvi a ridurre i tempi di questo processo, di settimane o addirittura mesi, rispetto all'esecuzione interna.

Sviluppo di un piano di ammodernamento

Stabilite dove potete avere l'impatto maggiore

Vi aiutiamo a identificare le macchine più importanti, i rischi maggiori e le opzioni di migrazione. Lavorando insieme, possiamo pianificare gli aggiornamenti che vi offriranno prestazioni ottimizzate, decisioni più consapevoli e risposte più veloci alle richieste mutevoli del mercato. Con i nostri partner, vi aiuteremo ad attuare un piano conforme alle vostre esigenze applicative, nel rispetto del budget e degli obiettivi a lungo termine.

Esecuzione del progetto di ammodernamento

Avanzate al ritmo che vi è più congeniale

Comunque scegliate di migrare, in una o più fasi, abbiamo le soluzioni per guidarvi. Avrete il massimo ritorno sull'investimento di automazione, con soluzioni personalizzate complete, pacchetti di ammodernamento preconfigurati e strumenti fai da te.

I nostri esperti sono in grado di fornire:

  • Servizi di pianificazione dell'ammodernamento
  • Assistenza per macchine precedenti
  • Avvio e messa in servizio dell'architettura di controllo migrata

Servizi di modifica sul campo dei prodotti in media tensione

Ammodernate le vostre apparecchiature in media tensione

L'ammodernamento sul campo (Field Modernization) può essere un'alternativa vantaggiosa rispetto a nuovi investimenti, se si considerano le opzioni di miglioramento delle prestazioni e l'affidabilità dell'apparecchiatura di media tensione. Le opzioni di Field Modernization possono comportare semplici cambiamenti del software o dell'hardware o riconfigurazioni complesse del sistema. Un aggiornamento del software o dell'hardware potrebbe fornire le funzionalità necessarie a soddisfare i requisiti di una nuova applicazione.

Migrazione da PLC-5 a ControlLogix

Valutazione delle opzioni nella pianificazione della migrazione

Avete visto gli annunci relativi all'entrata del sistema di controllo Allen-Bradley® PLC-5® nella fase di fine serie. Forniamo diverse risorse che possono aiutarvi nell'aggiornamento dei controllori, tra cui soluzioni che permettono di sviluppare un piano proattivo e personalizzato del ciclo di vita. La nostra vasta gamma di servizi e strumenti di ammodernamento e migrazione facilitano il processo comunque scegliate di implementarlo, autonomamente o con un partner di fiducia.

Altre informazioni sulle opzioni di migrazione da PLC-5 a ControlLogix

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREDetail Pagecapabilities/maintenance_support/it/IT_det_modernization-migrationrow-7

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.