Produttività

Integrazione di automazione e informazioni: il futuro della produttività

La convergenza IT/OT aiuta le aziende a misurare e gestire la produttività in modi nuovi. In ambito produttivo, ad esempio, i dati provenienti dall'IoT migliorano i processi decisionali e le prestazioni delle macchine. L'integrazione di automazione e informazioni apre le porte a innovazioni che aumentano la produttività, come le macchine autoconsapevoli e i robot collaborativi.

Qual è la vostra strategia di ammodernamento?

Con le nuove tecnologie la produttività diventa un obiettivo a lungo termine

Una strategia di ammodernamento va ben oltre la convergenza IT/OT o il semplice aggiornamento delle macchine: occorre sviluppare un piano d'azione completo che coinvolga ogni aspetto operativo. Non solo, occorre preparare le operazioni affinché possano supportare gli inevitabili progressi tecnologici e i cambiamenti aziendali.

Ecco alcuni modi in cui le aziende si avvicinano all'ammodernamento per aumentare la produttività:

  • Le aziende automobilistiche si avvalgono di sistemi di dati automatizzati per aumentare del 50% l'efficienza globale delle apparecchiature e la produttività
  • L'industria alimentare sta adottando soluzioni IaaS (Infrastructure-as-a-Service) per ridurre del 90% il tempo dedicato alla soluzione di problemi
  • Il settore petrolifero e del gas sta impiegando l'analisi predittiva in tempo reale per individuare potenziali errori e ridurre al minimo i tempi di fermo
  • Le aziende farmaceutiche stanno migliorando l'uniformità dei processi per aumentare la produzione del 65%

Abbiamo anche ammodernato le nostre attività di produzione come parte del nostro percorso verso la Connected Enterprise. Abbiamo integrato l'automazione e le informazioni in un unico sistema connesso e utilizzato i più recenti prodotti software MES ed EMI per raccogliere le informazioni provenienti da centinaia di applicazioni in un'unica posizione centrale. Da quando è stato implementato il nuovo sistema, abbiamo riscontrato un aumento della produttività.

Casi di studio

Convergenza IT/OT in azione

Cosa succede quando le aziende colmano il divario tra i sistemi dell'impianto e quelli a livello di impresa? Comprendono meglio la loro attività, riducono i tempi di inattività e raggiungono livelli di produttività altrimenti impossibili. Le aziende innovative mostrano già ciò che è possibile. Scopri come.

Sistemi di automazione integrata

Connettere l'impianto con tecnologie scalabili e a prova di futuro

La convergenza IT/OT colma il divario non solo tra i sistemi dell'impianto e quelli aziendali, ma anche tra i singoli dispositivi. Per questo motivo, i sistemi di automazione e controllo sono realizzati con dispositivi perfettamente integrati piuttosto che con una raccolta di singoli prodotti.

Tra le tecnologie progettate per creare sistemi di automazione industriale integrati ed efficienti ci sono:

  • Sistemi di controllo integrato che combinano informazioni in tempo reale e discipline di controllo multiple in una sola architettura per migliorare la produttività
  • Dispositivi per il controllo motori intelligente che forniscono accesso a informazioni in grado di favorire migliori decisioni e migliorare le prestazioni del sistema
  • I dispositivi intelligenti forniscono alla Connected Enterprise i dati grezzi necessari per ottimizzare le operazioni

Un'architettura di rete singola e sicura

La giusta rete per una Connected Enterprise produttiva

Un flusso continuo di informazioni può avvenire solo con un'architettura di rete sicura e affidabile. Le organizzazioni che implementano un'unica architettura di rete su Ethernet e IP standard possono fornire i dati giusti al dipendente giusto, dove e quando occorrono. Questo approccio può favorire la produttività dell'impianto e di tutta l'azienda.

Per pianificare per la convergenza IT/OT, è fondamentale comprendere tutte le complessità coinvolte. In collaborazione con i nostri partner strategici possiamo guidarvi lungo questo processo. Con Cisco possiamo aiutarvi a convergere e semplificare l'architettura di rete, colmare le lacune culturali e tecniche e formare i dipendenti. Insieme a Panduit offriamo una guida e soluzioni preconfigurate che possono aiutarvi a ridurre i rischi, migliorare le prestazioni operative, migliorare l'affidabilità e semplificare le implementazioni di rete.

Come possiamo aiutarvi?

Rockwell Automation e i propri partner offrono conoscenze eccezionali che vi aiuteranno a progettare, implementare e supportare il vostro investimento nell'automazione.