Loading

Saldatura

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso esplora le varie tecniche di saldatura e taglio utilizzate nella lavorazione dei metalli. Gli studenti riceveranno istruzioni su come selezionare le punte di taglio appropriate e regolare le pressioni del combustibile per ottenere una fiamma neutra. Il corso tratterà la corretta configurazione e l’uso sicuro delle attrezzature di taglio ossiacetilenico, e gli studenti impareranno a eseguire il taglio ossiacetilenico e la saldatura a fusione. Il corso tratterà anche le corrette impostazioni della fiamma in base alla dimensione della punta di saldatura e allo spessore del materiale, e gli studenti impareranno ad abbinare i metalli d’apporto ai metalli di base per la saldatura a fusione.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Attrezzature di officina per la manutenzione

Obiettivi

Spiegare come viene selezionata la dimensione della punta di taglio in base alle pressioni del combustibile e allo spessore del materiale per ottenere una fiamma neutra.

Spiegare la corretta configurazione delle apparecchiature di taglio ossiacetilenico.

Dimostrare l'uso sicuro delle apparecchiature di taglio ossiacetilenico.

Spiegare come eseguire il taglio ossiacetilenico.

Spiegare le corrette impostazioni della fiamma in relazione alla dimensione della punta di saldatura e allo spessore del materiale.

Dimostrare come impostare correttamente la fiamma ossiacetilenica per la saldatura a fusione.

Spiegare come abbinare i metalli d'apporto corretti ai metalli di base.

Come abbinare i requisiti del metallo d'apporto ai metalli di base per la saldatura a fusione.

Spiegare come eseguire la saldatura a fusione ossiacetilenica su acciaio al carbonio.

Descrivere la corretta impostazione della fiamma per la brasatura ossiacetilenica con vari metalli d'apporto in lega d'argento.

Descrivere la corretta impostazione della fiamma riducente/carburante per la brasatura di varie leghe metalliche.

Spiegare come abbinare i metalli d'apporto corretti ai metalli di base per ottenere resistenza e integrità.

Abbinare i metalli d'apporto per brasatura a vari tipi di metalli di base.

Spiegare come eseguire la brasatura ossiacetilenica su varie leghe metalliche.

Descrivere la corretta impostazione della fiamma per la brasatura di vari spessori di acciaio al carbonio e ghisa.

Descrivere come eseguire la brasatura di giunti in varie configurazioni.

Spiegare come eseguire correttamente la brasatura di cordoni in varie configurazioni.

Dimostrare la brasatura su vari tipi di metallo di base.

Abbinare i metalli d'apporto per brasatura a vari metalli di base.

Spiegare come eseguire la brasatura ossiacetilenica su acciaio al carbonio e ghisa come metalli di base.

Spiegare come eseguire la saldatura ad arco metallico protetto su piastra in acciaio al carbonio secondo le procedure di saldatura prequalificate A.W.S. – BU – 2A.

Spiegare come eseguire la saldatura ad arco metallico protetto su tubo in acciaio al carbonio.

Spiegare come eseguire la saldatura ad arco metallico protetto su tubo in acciaio al carbonio, dopo che la passata di radice è stata saldata con il processo di saldatura ad arco con elettrodo di tungsteno in atmosfera di gas (GTAW).

Spiegare come eseguire la saldatura ad arco metallico protetto su tubo in acciaio al carbonio utilizzando la saldatura ad arco di tungsteno con gas per la passata di radice e metallo d'apporto in acciaio al carbonio.

Spiegare come eseguire la saldatura ad arco di tungsteno su tubo in acciaio al carbonio con metallo d'apporto in acciaio inossidabile.

Descrivere il processo di saldatura ad arco elettrico per la saldatura in varie posizioni.

Spiegare come selezionare il metallo d'apporto per la saldatura ad arco elettrico in base alle posizioni.

Abbinare i metalli d'apporto per la saldatura ad arco elettrico alle rispettive posizioni di applicazione.

Spiegare come selezionare i metalli d'apporto per la saldatura ad arco elettrico in base all'applicazione e alle posizioni.

Spiegare quali sono le varie posizioni di saldatura e le loro orientazioni.

Spiegare il corretto utilizzo delle polarità (alimentazione CC) e del flusso di corrente nella saldatura ad arco elettrico con elettrodi rivestiti.

Dimostrare la configurazione delle apparecchiature di saldatura ad arco elettrico per la saldatura S.M.A.W. in entrambe le polarità su piastra in acciaio.

Descrivere le varie posizioni di saldatura e le loro orientazioni per la saldatura di tubo.

Dimostrare la configurazione e la saldatura di provini di tubo per la saldatura S.M.A.W. nelle posizioni fisse 2G, 5G e 6G.

Spiegare la procedura di montaggio degli anelli di raffreddamento su tubi di dimensioni selezionate.

Spiegare il montaggio degli anelli di raffreddamento su tubi di varie dimensioni.

Spiegare le differenze tra i metalli d'apporto in acciaio dolce e quelli in acciaio inossidabile.

Spiegare le differenze di saldabilità tra acciaio al carbonio e acciaio inossidabile.

Spiegare la configurazione delle apparecchiature di saldatura ad arco di tungsteno con gas per la saldatura a polarità diretta con gas di schermatura argon.

Dimostrare la configurazione delle apparecchiature di saldatura ad arco di tungsteno con gas per la saldatura a polarità diretta con gas di schermatura argon.

Comprendere la corretta procedura di accoppiamento dei giunti per la saldatura della passata di radice GTAW di dimensioni adeguate su tubo.

Dimostrare la corretta procedura di accoppiamento dei giunti per la saldatura della passata di radice GTAW su tubo.

Descrivere i sistemi di spurgo con gas di supporto argon per la protezione della radice contro la formazione di "sugaring" nel tubo.

Spiegare il processo di saldatura ad arco elettrico per la saldatura in posizione piana.

Spiegare la selezione del metallo d'apporto per la saldatura ad arco elettrico in posizione piana.

Abbinare i metalli d'apporto per la saldatura ad arco elettrico alla loro applicazione in posizione piana.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: