Loading

Macchina fresatrice verticale

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso introduce lo studente alle operazioni e alle funzioni di base di uno stabilimento di fresatura verticale.  Inoltre, il corso fornisce i passaggi necessari per fresare varie forme su un pezzo.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Attrezzature di officina per la manutenzione

Obiettivi

   Descrivere i comandi di base di una fresatrice verticale.

   Descrivere le fasi necessarie per installare e rimuovere un colletto e una fresa.

   Descrivere le fasi necessarie per allineare il mandrino perpendicolare al tavolo.

   Descrivere le fasi necessarie per montare e allineare una morsa sul tavolo dello stabilimento.

   Descrivere le fasi necessarie per mettere in squadra un pezzo bloccato sul tavolo dello stabilimento.

   Descrivere le fasi necessarie per mettere in squadra un pezzo tenuto in una morsa su uno stabilimento verticale.

   Descrivere le fasi necessarie per localizzare, forare e alesare i fori utilizzando il metodo coordinato.

   Descrivere le fasi necessarie per localizzare e alesare i fori utilizzando il metodo coordinato.

   Descrivere le fasi necessarie per forare i fori a misura precisa tramite foratura a gradini.

   Descrivere le fasi necessarie per fresare una scanalatura o una tasca.

   Descrivere le fasi necessarie per eseguire la svasatura, la foratura cieca, la spianatura dei pezzi su uno stabilimento.

   Descrivere le fasi necessarie per fresare un quadrato su un pezzo.

   Descrivere le fasi necessarie per fresare un esagono su un pezzo.

   Descrivere le fasi necessarie per lavorare una superficie piana utilizzando un fly cutter.

   Descrivere le fasi necessarie per fresare superfici a più livelli.

   Descrivere le fasi necessarie per fresare un raccordo con una fresa a sfera.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: