Loading

Tubing and Fittings

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
E-Learning Course Catalog

Overview

This course will explore tubing fundamentals including identifying the proper materials for the application, how to use the proper tools, and calculating material requirements for a job.  This course will also cover flare fittings and copper and compressing fittings.  


Prerequisites

There are no prerequisites for this course.

Who Should Attend

Instrumentation & Control Technician

Objectives

 Explain the difference between piping and tubing, identify the proper tubing material to use, and calculate tube sizes.

Recognize the proper tools you’ll need to bend tubing, calculate how much tubing you’ll need for the run, and make a bend with a manual tube bender. 

Identify different types of fittings and describe the steps required to install soldered copper and compression fittings with a single or split ferrule.

Identify what applications use flare fittings, recall the required tools you’ll need, and describe the steps to install a flared fitting.

Recognize what to take into consideration when planning a tubing run and identify different tubing supports.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Ass...
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Tubing and Fittings
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: