Loading

Misurazione di precisione

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso tratta gli strumenti e le tecniche utilizzati per la misurazione di precisione in ambito industriale. Gli studenti impareranno a identificare i vari strumenti utilizzati per le misurazioni dirette e indirette, a spiegare perché è importante mantenere gli strumenti di misurazione perpendicolari e in piombo rispetto al pezzo, e a identificare gli strumenti di misurazione di precisione utilizzati per trasferire le misurazioni.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

   Identificare gli strumenti utilizzati per le misurazioni dirette e indirette, spiegare perché è importante mantenere gli strumenti di misurazione in posizione perpendicolare rispetto al pezzo, identificare gli strumenti di misurazione di precisione utilizzati per trasferire le misurazioni e spiegare la struttura di una scala a nonio.

   Descrivere i diversi tipi di calibri, descrivere la procedura per misurare i diametri interno ed esterno e la profondità utilizzando un calibro a nonio, e descrivere come effettuare misurazioni utilizzando selettore e calibri digitali.

   Descrivere la funzione di un micrometro, riconoscere i diversi tipi e componenti dei micrometri, e ricordare la procedura per calibrare i micrometri di precisione.  Ricordare anche la procedura per effettuare misurazioni esterne con i micrometri esterni e descrivere la cura e le regolazioni necessarie per l'uso continuo di un micrometro.

   Richiamare le funzioni e i componenti dei micrometri interni, dei calibri telescopici e dei calibri per fori piccoli.  Richiamare anche la procedura di manutenzione dei calibri telescopici e le procedure per misurare con i micrometri interni, i calibri telescopici e i calibri per fori piccoli.

   Identificare i diversi tipi di micrometri e quando usarli, distinguere tra una riga di profondità e un calibro a nonio, misurare la profondità di un oggetto utilizzando un micrometro di profondità e misurare la profondità di un oggetto utilizzando una riga di profondità.

   Spiegare i metodi utilizzati per determinare il passo di una vite; richiamare la procedura per misurare la distanza tra le filettature utilizzando un calibro di passo; descrivere il calibro go/no-go, il calibro a spina tonda e il calibro a spina filettato; e richiamare la procedura per misurare con un calibro go/no-go.

   Richiamare gli usi e il campo di misura di un calibro di spessore, richiamare la procedura per misurare con un calibro di spessore e spiegare come misurare con un calibro per fili e lamina di metallo.  Richiamare anche le applicazioni dei calibri conici e descrivere come misurare un angolo conico o una scanalatura utilizzando i calibri conici.

   Descrivere che cos'è un selettore a quadrante e a cosa serve; effettuare misurazioni con i selettori a quadrante; spiegare che cos'è la lettura totale dell'indicatore, o TIR, e come viene utilizzata in riferimento all'allineamento dell'albero; e descrivere come controllare la concentricità e perché è importante.

   Elencare i tipi di goniometri, distinguere tra un goniometro di base e uno a smusso, ricordare come misurare un angolo utilizzando un goniometro di base e ricordare la procedura per misurare con un goniometro digitale.  Richiamare anche i vari componenti di un calibro per raggi e identificare come utilizzare i diversi calibri per raggi.

   Descrivere che cosa sono i dispositivi di misurazione ottica e come funzionano, richiamare le categorie comuni di dispositivi di misurazione ottica e identificare i vantaggi dei dispositivi di misurazione ottica rispetto ad altri comuni dispositivi di misurazione di precisione.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: