Loading

Proprietà fisiche

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso tratta i fondamenti delle unità di misura e delle loro applicazioni, con particolare attenzione alla pressione e alla sua misurazione nelle centrali elettriche. Il corso spiega la differenza tra pressione manometrica e assoluta e come convertire tra le unità di pressione. Agli studenti verranno fornite informazioni sulle aree delle centrali elettriche in cui vengono utilizzate la pressione negativa e la contropressione, nonché sul funzionamento di un manometro e sul significato di prevalenza. Inoltre, il corso spiega i significati di tiraggio bilanciato, tiraggio forzato e tiraggio indotto e come la pressione differenziale provoca il flusso del fluido.


Requisiti

Non sono richiesti requisiti per questo corso.

Destinatari

Matematica & scienze

Obiettivi

Abbinare i metalli di apporto per la saldatura ad arco elettrico alla loro applicazione in posizione piana.

Identificare le unità di misura e le loro applicazioni.

Identificare la definizione di "pressione".

Identificare le unità di misura comuni per la pressione, utilizzate nelle centrali elettriche.

Identificare il valore della pressione atmosferica (barometrica) a livello del mare.

Riconoscere la differenza tra pressione di manometro e pressione assoluta.

Riconoscere come convertire tra unità di pressione.

Identificare le aree nella centrale elettrica in cui si utilizzano la pressione negativa e la contropressione.

Riconoscere il funzionamento di un manometro.

Identificare il significato di head.

Riconoscere i significati di tiraggio bilanciato, tiraggio forzato e tiraggio indotto.

Riconoscere come la pressione differenziale provoca il flusso del fluido.

Identificare le tre fasi della materia.

Identificare come il calore latente influisce sulla fase.

Identificare i fattori che determinano l'entalpia.

Riconoscere i fattori che determinano la densità e il volume specifico dell'acqua e del WAGES.

Riconoscere i tipi di informazioni fornite sulle tabelle del WAGES.

Identificare i modi in cui un tubo congelato e il flashing possono causare danni.

Identificare le principali forme di energia, tra cui energia potenziale, cinetica, termica e P-V.

Identificare le scale di temperatura Fahrenheit e Celsius ed effettuare conversioni tra di esse.

Identificare la legge di conservazione dell'energia.

Riconoscere la teoria di funzionamento dei termometri a bulbo di vetro, delle termocoppie e dei rilevatori di temperatura a resistenza.

 


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: