Loading

Layout/Lavoro al banco

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso tratta le tecniche di base della lavorazione dei metalli utilizzate per modellare e modificare i pezzi in metallo. Gli studenti saranno introdotti ai fondamenti del tracciamento grezzo e di precisione, della segatura, del riempimento, della alesatura, della maschiatura, della sbavatura e della brocciatura. Inoltre, il corso esplora come rimuovere i prigionieri rotti e tagliare filetti a mano e a macchina utilizzando una filiera e un maschio, nonché il funzionamento delle fresatrici per cave azionate a motore.


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Attrezzature di officina per la manutenzione

Obiettivi

   Eseguire un layout approssimativo di un pezzo.

   Eseguire un layout di precisione di un pezzo.

   Descrivere come segare il materiale con un seghetto manuale.

   Descrivere la procedura corretta per il riempimento dritto e a trazione del metallo.

   Descrivere la procedura corretta per la dimensionatura dei fori con alesatori manuali.

   Descrivere la procedura corretta per filettare a mano.

   Descrivere i metodi manuali di sbavatura dei pezzi.

   Descrivere i metodi manuali di rimozione dei perni rotti.

   Descrivere la procedura corretta per filettare a mano usando una filiera e un maschio.

   Descrivere la procedura corretta per la brocciatura di una cava per linguetta utilizzando una pressa ad albero.

   Spiegare come utilizzare una macchina per cava alimentata.

   Descrivere la procedura corretta per filettare a macchina usando una filiera.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: