Loading

Torni

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

Questo corso fornisce istruzioni sull'uso di un tornio per la tornitura e la sagomatura di pezzi in metallo, compreso l'uso di vari utensili da taglio e smerigliatrici per produrre forme e finiture precise. Ai partecipanti verranno fornite informazioni su come utilizzare e controllare un tornio motore, installare e rimuovere mandrini e piastre frontali con blocchi a camma, ed eseguire procedure di allineamento e centraggio. Il corso tratterà anche come eseguire layout grezzi e di precisione dei pezzi, e le procedure corrette per segare il materiale, limare in modo rettilineo e a trazione, dimensionare i fori con alesatori manuali, filettare a mano, sbavare i pezzi e rimuovere i perni rotti. 


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Attrezzature di officina per la manutenzione

Obiettivi

Realizzare un utensile destro su una macchina per la rettifica.

Spiegare la funzione dei comandi dell'operatore su un tornio motore.

Installare e rimuovere i mandrini e le piastre frontali con serrature a camma su un tornio motore.

Descrivere i passaggi necessari per centrare approssimativamente un pezzo in un mandrino a 4 ganasce su un tornio motore.

Descrivere i passaggi necessari per lavorare le superfici terminali e le spalle di un campione su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire l'allineamento dei centri del tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire l'allineamento dei centri del tornio.

Descrivere i passaggi necessari per montare i pezzi da lavorare tra i centri su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la tornitura diritta tra centri su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la zigrinatura su un pezzo su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la tornitura conica su un tornio utilizzando il metodo di offset del contropunta.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la tornitura diritta di un campione tenuto in un mandrino su un tornio motore.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire il centraggio di precisione in un mandrino a 4 ganasce su un tornio.

Descrivere il metodo corretto per tagliare coni e smussi ripidi su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la foratura su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la alesatura su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire il taglio e la scanalatura su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per affilare un utensile da filettatura a 60°.

Descrivere i passaggi necessari per tagliare filettature unificate esterne standard su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per affilare un utensile per raggi.

Descrivere i passaggi necessari per affilare un utensile di forma tonda.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la tornitura di raggi e raccordi su un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire operazioni di alesatura con un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per tagliare filettature unificate interne standard con un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire una foratura centrale tra centri con un tornio.

Descrivere i passaggi necessari per affilare un utensile destro da spianatura.

Descrivere i passaggi necessari per eseguire la tornitura conica su un tornio con attacco per conicità.

Descrivere i passaggi necessari per montare, spianare e tornire un pezzo su un mandrino.

Descrivere i passaggi necessari per invertire le ganasce in un mandrino indipendente a 4 ganasce.

Descrivere i passaggi necessari per cambiare le ganasce in un mandrino universale a 3 ganasce.

Descrivere i passaggi necessari per invertire le ganasce in un mandrino universale a 3 ganasce con ganasce montate con vite a testa.

Descrivere l'uso di un supporto fisso.

Descrivere i passaggi necessari per raddrizzare un albero usando un tornio.


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: