Loading

Manutenzione e lubrificazione del cuscinetto

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catalogo corsi Learning+

Panoramica

   Questo corso fornisce un'introduzione ai cuscinetti, inclusa la classificazione e l'identificazione dei diversi tipi di cuscinetto e dei loro usi, i fattori che influenzano il carico e i vantaggi e gli svantaggi dei vari tipi di cuscinetto. Inoltre, fornirà un'introduzione alle condizioni del cuscinetto, alle misure preventive, alle procedure di installazione, ai processi di rimozione, ai sistemi di lubrificazione e alla manutenzione. 


Prerequisiti

Non sono richiesti prerequisiti per questo corso.

Destinatari

Tecnico di manutenzione meccanica

Obiettivi

Classificare i diversi tipi di cuscinetto e carichi dei cuscinetti, descrivere i vantaggi e gli svantaggi dei vari tipi di cuscinetto e indicare i fattori che determinano il carico.

   Identificare i diversi tipi di cuscinetto e riconoscere come utilizzare ciascun cuscinetto in modo appropriato a seconda delle sue caratteristiche.

   Descrivere le varie condizioni in cui opera un cuscinetto e richiamare le misure preventive per garantire il corretto funzionamento del cuscinetto.

   Riconoscere le diverse caratteristiche dei cuscinetti a superficie scorrevole e identificare i componenti dei cuscinetti a superficie scorrevole.

   Identificare i componenti di un cuscinetto a contatto volvente, descrivere i principi di funzionamento e le tre funzioni di base dei cuscinetti a contatto volvente e classificare le caratteristiche dei cuscinetti a contatto volvente.

   Identificare i diversi tipi di guarnizioni e il loro scopo, classificarle in base ai loro usi e descrivere i fattori che influenzano le prestazioni delle guarnizioni.

   Descrivere le fasi di rimozione dei cuscinetti a superficie scorrevole e spiegare il processo di rimozione dei cuscinetti a contatto volvente o antifrizione.

   Descrivere le principali fasi dell'installazione dei cuscinetti a superficie scorrevole e le diverse procedure di installazione dei cuscinetti a contatto volvente.

   Identificare le funzioni delle guarnizioni dell'albero, spiegare gli usi e le operazioni dei dispositivi di bloccaggio, descrivere come sostituire i componenti dei dispositivi di bloccaggio per la pulizia e lo smontaggio e suggerire probabili soluzioni per i malfunzionamenti dei cuscinetti.

   Richiamare la checklist per il controllo dei cuscinetti, classificare i danni riscontrati nei cuscinetti a contatto volvente, identificare la necessità di rimuovere i cuscinetti antifrizione e descrivere i principali tipi di cuscinetto che hanno componenti rimovibili.

   Identificare i lubrificanti corretti utilizzati per varie applicazioni dei cuscinetti, descrivere le proprietà dei lubrificanti, identificare gli additivi e le loro classificazioni, determinare i modi per mantenere un sistema di lubrificazione e descrivere il grasso e le sue proprietà.

   Identificare i fattori che determinano i lubrificanti corretti da utilizzare per i diversi tipi di cuscinetto, determinare quando utilizzare olio o grasso sui cuscinetti e descrivere i diversi tipi di sistemi di lubrificazione a olio e grasso


Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Abbonamenti ai corsi di formazione Learning+
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: