Loading

Configurazione e raccolta dati FactoryTalk Historian Site Edition

Condividi:

EmailEmail
PrintPrint
  • Numero del corso: RS-FTHSEC
  • Tipo: Instructor-led
  • Tecnologia: Process Control Courses, Information Software Courses
  • Categoria: Program Design
  • Durata: 4 giorni
Catalogo dei corsi con istruttore

Obiettivi del corso

Questo corso fornisce una panoramica dei vari strumenti di FactoryTalk® Historian per la raccolta dei dati. Durante il corso, imparerete a configurare un sistema FactoryTalk Historian Site Edition, a modificare i tag di FactoryTalk Historian, ad applicare eccezione e compressione per filtrare i dati da archiviare. Inoltre, avrete l'opportunità di confrontare l'uso delle modalità di raccolta dati a interrogazione e a notifica. Verranno inoltre trattati il buffering dei dati, i livelli/metodi di ridondanza, la gestione degli archivi e il backup e la visualizzazione dei dati di Asset Framework in Pi Vision.

Il vostro istruttore vi mostrerà come eseguire tutte le attività trattate in questo corso. Successivamente, avrete l'opportunità di mettere in pratica queste attività utilizzando una guida alle procedure e immagini di macchine virtuali progettate per simulare un impianto di produzione reale.

Al termine di questo corso, dovreste essere in grado di comprendere e configurare un sistema FactoryTalk Historian, tra cui:

  • Creare una connessione a FactoryTalk Historian Server
  • Importare tag in FactoryTalk Historian Server
  • Comprendere e utilizzare eccezione e compressione
  • Configurare FactoryTalk Historian SE High Availability

Destinatari

Chiunque abbia la necessità di comprendere come utilizzare i vari strumenti di FactoryTalk Historian per raccogliere dati dovrebbe partecipare a questo corso.

Prerequisiti

Per completare con successo questo corso, sono richiesti i seguenti prerequisiti:

  • Comprensione generale dei concetti di base dell’automazione
  • Conoscenza del proprio ambiente di produzione
  • Esperienza nella navigazione del software Rockwell Automation e FactoryTalk®-enabled

Requisiti tecnologici

Tutta la tecnologia necessaria per l’uso da parte degli studenti è fornita in aula da Rockwell Automation. Non è necessario che gli studenti portino alcuna tecnologia a questo corso.

Materiali per gli studenti

Per migliorare e facilitare l’esperienza di apprendimento degli studenti, i seguenti materiali sono forniti come parte del pacchetto del corso:

  • Manuale dello studente:
    • Include i concetti chiave, le definizioni, gli esempi e le attività presentati in questo corso.
  • Libro del laboratorio:
    • Fornisce attività di apprendimento e pratica. Le soluzioni sono incluse dopo ogni esercizio per un feedback immediato.

Esercitazioni pratiche

Durante questo corso, avrai l’opportunità di mettere in pratica le competenze apprese attraverso una varietà di esercizi pratici. Questi esercizi si concentrano sulle competenze introdotte in ogni lezione.

Per completare gli esercizi, avrai accesso a un ambiente informatico virtualizzato progettato per simulare un impianto di produzione. Potrai esercitarti nella progettazione del sistema, nella configurazione del software e nella risoluzione dei problemi comuni di produzione.

Poiché le competenze di base insegnate nel corso si applicano a tutte le piattaforme software, potrai applicare ciò che hai imparato alla piattaforma specifica che utilizzi nel tuo impianto.

Programma del corso

GIORNO 1

  • Creare una nuova connessione a FactoryTalk Historian Server
  • Comprendere e importare tag in Historian Server
  • Utilizzare FactoryTalk View SE TrendPro per visualizzare i dati di FactoryTalk Historian

GIORNO 2

  • Comprendere e utilizzare eccezione e compressione
  • Comprendere i tipi di tag di FactoryTalk Historian
  • Utilizzare equazioni di prestazione e totalizzatori
  • Lavorare con stati digitali

GIORNO 3

  • Utilizzare Asset Framework e Event Frames
  • Utilizzare Health Points e Performance Monitor Tags
  • Utilizzare e visualizzare informazioni di audit
  • Utilizzare strumenti di gestione degli archivi

GIORNO 4

  • Configurare backup programmati dei dati di Historian
  • Backfill dei dati in un FactoryTalk Historian Server
  • Configurare FactoryTalk Historian SE High Availability

Siete pronti per parlare con uno specialista addetto all’iscrizione ai corsi di formazione?

Come acquistare

Per acquistare prodotti per la formazione o per ottenere ulteriori informazioni sulle soluzioni di formazione, contattate l'ufficio commerciale o il distributore locale.

Come ottenere assistenza

Avete bisogno di aiuto con la scelta dei corsi, le proposte della stazione di lavoro o altro?
Contattate i servizi di formazione.

sfondo trama grigio gradiente
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Assistenza
  3. Chevron LeftChevron Left Servizi per la formazione professionale del personale
  4. Chevron LeftChevron Left Corsi di formazione con istruttore
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: