Loading

Lavorazione dei minerali

Un sistema di controllo integrato per prestazioni e risultati prevedibili

Main Image

Il difficile ambiente dell'industria mineraria richiede uno stretto controllo delle zone di lavorazione delle attività minerarie: lisciviazione, flottazione, ispessimento e raffinazione. Le nostre soluzioni di estrazione forniscono un sistema DCS moderno per consentire di produrre minerali trattati in modo uniforme. Il sistema aiuta a migliorare le rese, ridurre al minimo i tempi di fermo e integrare le applicazioni aziendali per una visualizzazione in tempo reale degli indici di prestazione (KPI) della produzione.


Miglioramento della coerenza per ottenere l'eccellenza operativa

Soluzioni per l'industria mineraria per un controllo dei processi integrato e coerente

Le incoerenze nella catena mineraria, l'uso eccessivo di reagenti o acqua dolce e disturbi nel processo minerario influiscono sulla resa produttiva, ed hanno un impatto anche sui tempi di residenza e sui costi di produzione. Ogni impianto minerario dispone delle macchine di controllo necessarie per operare. In genere, tuttavia, aree diverse dell'impianto dispongono di controlli provenienti da più fornitori. Questa mancanza di un approccio standardizzato può minare l'efficienza e aumentare la complessità e i costi.

Un approccio integrato e standardizzato migliora l'efficienza e il valore. Le nostre soluzioni di estrazione soddisfano i severi requisiti di controllo della lavorazione dei minerali e contribuiscono ad agevolare l'integrazione di sistemi precedenti ancora in uso. Le tecnologie IoT collegano tutti i livelli dell'organizzazione creando una effettiva miniera connessa e trasformando i dati degli impianti in informazioni di produzione.

Grazie alle nostre applicazioni minerarie pre-ingegnerizzate, le aziende riducono i tempi di progettazione per l'implementazione delle strategie di controllo che aiutano a ridurre la variabilità e migliorare la resa. Le nostre soluzioni di estrazione forniscono facilità di integrazione e connettività per agevolare le operazioni. Le nostre tecnologie di visualizzazione, incluse quelle mobili, garantiscono l'accesso alle informazioni ovunque e in qualsiasi momento, aiutandovi a monitorare le tendenze della produzione in tempo reale e a consentirvi di intervenire in modo tempestivo.


Edifici minerari eterogenei operano come un'unica entità

Il nuovo sistema di controllo dei processi unifica 14 edifici per ridurre i costi

Un fabbricante di prodotti di metallo e terre rare leader del settore a livello globale ha acquisito uno stabilimento in California. Il suo obiettivo era convertirlo in un'attività di estrazione e trattamento all'avanguardia. L'enorme progetto da un miliardo di dollari si estendeva su 14 edifici. Esso richiedeva la standardizzazione di un sistema di controllo comune in ogni struttura.

Ulteriori informazioni sul DCS PlantPax
Bisogno di parlare con un consulente Rockwell Automation?

Offriamo competenze di settore per aiutare le aziende a progettare, implementare e supportare l'investimento nell'automazione.

Consigliato per voi