Che trasportiate minerali o persone, la produttività e la sicurezza del personale sono fondamentali. Tutti dipendono infatti dal funzionamento affidabile e continuo dei sistemi di trasferimento e trasporto. Oggi affrontare le grandi sfide della globalizzazione e di normative ambientali sempre più rigorose. Pertanto, la capacità di evitare tempi di fermo macchina e spreco di energia e di ridurre al minimo i costi operativi sono requisiti fondamentali di queste applicazioni. Il nostro team di professionisti esperti, assieme ai nostri affidabili e collaudati sistemi per il controllo dei motori, può aiutarvi a far fronte a queste sfide.
Ottimizzare le attività minerarie automatizzate
Una soluzione per stacker/reclaimer che aiuta a massimizzare la produttività
La nostra soluzione per stacker/reclaimer aiuta ad affrontare le vostre sfide di trasporto con il controllo di precisione, il coordinamento degli azionamenti, il controllo dei motori, il monitoraggio delle condizioni e altro ancora. Integrando questa soluzione nella vostra miniera connessa potrete massimizzare l'utilizzo dei vostri asset e ottimizzare le vostre operazioni.
Migliorare tempo di disponibilità, sicurezza ed efficienza
Controllo motori ad alte prestazioni per operazioni affidabili, sicure ed efficienti
La movimentazione dei materiali in un ambiente minerario è un'applicazione critica in tutta la catena logistica. Eventuali linee di trasporto bloccate hanno un impatto significativo sulle operazioni. Per questo motivo, l'affidabilità e la progettazione di sistemi di trasferimento e trasporto sono fondamentali.
Se estraete minerali dal sottosuolo o utilizzate nastri trasportatori per trasferirli su più livelli e all'interno dei molatrici/fresatrici o centri di lavorazione, le nostre macchine per il controllo motori vi aiutano a mantenere un controllo preciso e coordinato della velocità e della coppia.
I nostri convertitori di frequenza a bassa e media tensione PowerFlex® sono presenti su migliaia di installazioni in tutto il mondo. Questi prodotti dimostrano giorno dopo giorno di essere apparecchiature affidabili per il controllo dei motori e di essere ideali per questo tipo di applicazioni. Sono stati testati nelle dure condizioni degli ambienti minerari e operano secondo le più esigenti specifiche di controllo dei motori.
Le loro funzioni di sicurezza e un funzionamento efficiente consentono di ridurre i costi energetici e di soddisfare i requisiti di sicurezza. Godono di un'installazione relativamente a basso costo e di una progettazione semplice. Questa aiuta nel caso in cui il sistema di trasporto debba essere ampliato o trasferito quando il punto di estrazione viene spostato. I nostri controlli motori sono completamente integrati nelle nostre soluzioni per l'industria mineraria al fine di creare una miniera totalmente interconnessa.
Un sistema di trasporto minerali ad alta efficienza
Migliorare flessibilità e produttività con i convertitori di frequenza PowerFlex 755
Tutti i nostri convertitori di frequenza PowerFlex® serie 750 assicurano flessibilità, produttività e semplicità d'uso. Il risultato è una famiglia di prodotti che offre un'esperienza utente eccezionale, dalla programmazione iniziale all'utilizzo finale. Questi convertitori garantiscono massima flessibilità e prestazioni fino a 2000 Hp/1500 kW. Sono ideali per applicazioni che richiedono controllo del posizionamento, della velocità o della coppia
Le funzioni Safe Torque-Off e il controllo della velocità di sicurezza consentono di proteggere il personale e le macchine e di ridurre i tempi di fermo macchina. La porta EtherNet/IP integrata consente un facile collegamento con i sistemi di controllo degli impianti, comprese le nostre soluzioni per l'industria mineraria. La famiglia di prodotti PowerFlex è ideale per sollevatori, nastri trasportatori, argani e altre macchine dell'industria mineraria.
AGL Loy Yang rinnova il convogliatore per miniere
Un convertitore di frequenza a media tensione aiuta a semplificare l'aggiornamento del sistema
AGL Loy Yang ha aggiornato la sua struttura a quattro livelli per miniere di carbone, nella miniera di Loy Yang. L'aggiornamento prevedeva la riprogettazione e la progressiva sostituzione dei sistemi del convogliatore per il trasferimento del carbone esistenti nella miniera. AGL Loy Yang cercava una soluzione per un convertitore in grado di resistere nell'ambiente difficile della miniera, che garantisse al contempo prestazioni continue giorno e notte. Si è pertanto rivolto a Rockwell Automation per trovare la giusta soluzione.
Dalla collaborazione tra Rockwell Automation e il team di ingegneria di AGL Loy Yang è stata sviluppata una nuova soluzione basata sul convertitore di frequenza in media tensione PowerFlex 7000. Si tratta di un sistema che fornisce un controllo della velocità e della coppia efficiente e in spazi ridotti per una vasta gamma di applicazioni di azionamento complesse. Informatevi su come questa collaborazione ha portato a un sistema dotato di flessibilità e di una maggiore affidabilità nella miniera di Loy Yang.