Loading
Vista aerea 3D di un nastro trasportatore automatizzato dotato di bracci robotici all’interno di un’azienda farmaceutica
eBook

La fabbrica del futuro

Flessibilità, scalabilità e agilità: il futuro del manufacturing per il settore Life Science
Scaricate l’ebook gratuito

Realizzate il vostro domani... oggi stesso

Le aziende produttrici del comparto Life Science si trovano a dover aumentare la velocità e il volume della produzione, soprattutto a causa dell’evoluzione dei tipi trattamento e delle terapie e dei continui aggiornamenti normativi.

Prendere decisioni più rapide e informate per ottimizzare la produzione, soddisfare le richieste attuali grazie all'integrazione tecnologica e implementare soluzioni che funzionino in modo coordinato è possibile, anche se ci si avvale ancora di sistemi legacy.


Perché è importante

icona orologio
Sfruttare al meglio il tempo a disposizione

Utilizzando sistemi in grado di ottimizzare un progetto prima della sua realizzazione concreta, è possibile risparmiare tempo e denaro snellendo la fase di implementazione e aumentando la velocità di produzione grazie alle simulazioni di layout

monitoraggio con dati
Garantire la qualità

Il rafforzamento dei controlli normativi e la crescente domanda di terapie mirate implicano che la vostra struttura debba essere in grado di comunicare senza soluzione di continuità, nonché di archiviare e trasferire i dati in modo sicuro. Un approccio unificato consente di mantenere il controllo su tutte le informazioni e di migliorare la produzione attraverso sistemi di base chiave

freccia prestazioni verso l’alto
Prepararsi per il futuro

La medicina si sta evolvendo insieme ai progressi della tecnologia, e ciò può richiedere assetti di fabbrica e necessità produttive diversi. Affrontate entrambe le sfide con sistemi progettati per espandersi in verticale e in orizzontale al variare della domanda e in grado di adattarsi per gestire diverse linee di prodotti.

Scaricate l’eBook

Un approccio unificato favorisce
il raggiungimento di risultati positivi:

Migliora l’efficienza

Riducete fino al 50% i tempi di installazione e messa in servizio

Ottimizza la produzione

Mettete in campo funzionalità di automazione avanzate che, grazie a una flessibilità integrata, consentono di adattarsi alle diverse esigenze

Riduce i rischi

Mantenete una qualità costante su più linee produttive

Scaricate l’eBook

La fabbrica del futuro

Scaricate l’eBook

Sfruttando la tecnologia monouso, i sistemi precedenti, le informazioni, le capacità di connessione e i progetti modulari e mobili, potrete raggiungere i vostri obiettivi fin da subito, ponendo al contempo le basi per il successo futuro.

Per saperne di più, scaricate l'eBook.

Scaricate l’eBook

Siete pronti?

Il nostro team di specialisti è al vostro fianco per aiutarvi a pianificare i vostri prossimi passi. Compilate il modulo qui di seguito per ricevere oggi stesso il supporto del nostro personale esperto

Contattateci
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Settori industriali
  3. Chevron LeftChevron Left Bioscienze
  4. Chevron LeftChevron Left La fabbrica del futuro nel settore Life Science
I testi di questo sito sono stati tradotti utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) senza revisione o modifica da parte di esseri umani. I testi possono contenere errori o imprecisioni e sono forniti “così come sono” senza alcun tipo di garanzia. Il testo ufficiale è la versione inglese del contenuto.
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: