Produzione aerospaziale più intelligente e veloce con l'automazione degli aeromobili
Secondo un recente studio di Oliver Wyman, la flotta mondiale di aerei commerciali aumenterà del 33% fino a superare 36000 velivoli entro il 2033. Nei prossimi decenni, le attività di produzione aerospaziale vedranno progressi che raddoppieranno la flotta aerea commerciale mondiale. Si prevede inoltre che la nuova generazione di veicoli spaziali progettata e costruita da SpaceX e Blue Origin sarà ancora più veloce e potrà trasportare carichi maggiori con sistemi di lancio riutilizzabili.
Per avere successo nel settore aerospaziale e della difesa nel prossimo futuro, sarà necessario concentrarsi sulla capacità di soddisfare la domanda e di mantenere la sicurezza e la protezione delle proprie operazioni.
Sarà necessario adottare una strategia digitale altamente efficiente che apra nuove possibilità nella produzione aerospaziale. Una strategia che:
Impiega soluzioni di cybersecurity resilienti e dinamiche per proteggere persone, produttività e proprietà intellettuale.
Utilizza dati e tecnologie digitali per collegare le apparecchiature critiche in fabbrica e monitorare in tempo reale lo stato, la produttività e la conformità.
Sfrutta le moderne tecnologie di sicurezza per ridurre al minimo i rischi per i lavoratori e aumentare la produttività, come il monitoraggio avanzato delle apparecchiature in tempo reale, il miglioramento della consapevolezza situazionale dei lavoratori attraverso la tecnologia indossabile o i sensori e i display IoT per azioni di manutenzione predittiva/preventiva.
Sia che siate un produttore o un fornitore del settore aerospaziale, le nostre soluzioni e servizi di automazione e digitali per il settore aerospaziale e della difesa possono aiutarvi a ottenere una produzione più intelligente, efficiente e connessa in modo più sicuro.