Intervallo di pacchetto richiesto
L’intervallo di pacchetto richiesto (RPI) è un parametro configurabile che definisce una
specifica frequenza per lo scambio dei dati tra il controllore proprietario e il
modulo.
Il valore RPI viene impostato durante la configurazione iniziale del modulo e può essere
regolato in base alle esigenze dopo che il modulo ha iniziato a funzionare.
IMPORTANTE:
Se si modifica l’RPI mentre il progetto è
online, la connessione al modulo viene chiusa e riaperta in uno dei modi descritti
di seguito:
- Si inibisce la connessione al modulo, si modifica il valore RPI e quindi si ristabilisce la connessione.
- Si modifica il valore RPI. In questo caso, la connessione viene chiusa e riaperta subito dopo aver applicato la modifica alla configurazione del modulo.
Protocollo | Impostazione dell’intervallo RPI |
|---|---|
Generic ASCII | 2…750 ms (con incrementi di 0,1 ms) |
Modbus Master | 6…750 ms (con incrementi di 0,1 ms) |
Modbus Slave | 6…750 ms (con incrementi di 0,1 ms) |
IMPORTANTE:
Se l'RPI non è un multiplo di 0,1 ms, arrotondare il numero per difetto ai valori
multipli di 0,1 ms più vicini. Ad esempio, se l'RPI è di 2,37 ms, arrotondare a
2,3 ms.
Fornire un feedback