Vista Ingressi
Utilizzare la vista Ingressi per visualizzare o configurare i punti per il
dispositivo.
Esempio vista Ingressi

La vista Ingressi include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Input | Visualizza il numero dell’ingresso a cui si applica questa
configurazione. |
Input Filter Time Off → On | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve
rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input Filter Time On → Off | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve
rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Axis Function | Determina la funzione dell'asse attivata da questo input.
Non è possibile impostare la stessa funzione dell'asse per
entrambi gli ingressi. |
Invert Input Trigger | Determina se invertire il trigger di ingresso.
|
Fornire un feedback