Pagina Generic ASCII Transmit

Utilizzare la pagina Generic ASCII Transmit per configurare i parametri per la trasmissione dei dati ASCII attraverso il modulo seriale.
Esempio di pagina Generic ASCII Transmit
Parametri della pagina Generic ASCII Transmit
Parametro
Definizione
Opzioni disponibili
Swap Mode
Determina come sono organizzati i dati che vengono trasmessi alla porta seriale. Lo scambio viene eseguito prima che il modulo invii i dati di uscita.
  • No Change (default)
  • Word Swap (ABCD → CDAB)
  • Byte Swap (ABCD → BADC)
  • Word and Byte Swap (ABCD → DCBA)
SUGGERIMENTO: A, B, C e D rappresentano quattro byte adiacenti nei dati ricevuti/trasmessi.
Termination Mode
Determina l’utilizzo dei Termination Delimiters nei dati.
  • Ignore End Delimiter (default) – Gli End Delimiters vengono ignorati e tutti i dati in ASCII.TxData[] vengono trattati come dati ordinari. Il numero di caratteri inviati è basato su Ox.ASCII.TxDataLength o 256, se Ox.ASCII.TxDataLength è 0.
  • Exclude – Selezionare questa opzione per utilizzare gli End Delimiters per contrassegnare la fine dei dati in ASCII.TxData quando Ox.ASCII.TxDataLength è 0 ma esclude i delimitatori quando i dati vengono inviati all’interfaccia seriale.
  • Include – Selezionare questa opzione per utilizzare gli End Delimiters per contrassegnare la fine dei dati in ASCII.TxData quando Ox.ASCII.TxDataLength è 0 ma include i delimitatori quando i dati vengono inviati all’interfaccia seriale.
SUGGERIMENTO: Il delimitatore finale viene applicato solo quando il tag OxASCII.TxDataLength è impostato su 0. Quando Ox.ASCII.TxDataLength è superiore a 0, la modalità di terminazione effettiva è Ignore End Delimiter.
Termination Delimiter 1
Specifica il primo Termination Delimiter del canale. Il Termination Delimeter serve a segnalare la fine dei dati.
  • Per dati a 7 bit – $00...$7F
  • Per dati a 8 bit – $00...$FF
Termination Delimiter 2
Specifica il secondo Termination Delimiter del canale.
  • Per dati a 7 bit – $00...$7F e $
  • Per dati a 8 bit – $00...$FE e $
Se si inserisce $, significa che Termination Delimiter 2 non viene utilizzato.
Diagnostics
Quando lo stato del controllore è online, aprire la finestra di dialogo Diagnostics per visualizzare i contatori diagnostici per la gestione delle prestazioni e degli errori con la comunicazione ASCII generico.
–
Selezionare Diagnostics per visualizzare le informazioni diagnostiche del canale Generic ASCII Transmit/Receive.
Diagnostica del canale Generic ASCII Transmit/Receive
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal