Pagina Input Events
La pagina Input Events mostra una panoramica dei valori di configurazione di tutti gli
eventi in ingresso. È possibile eseguire determinate operazioni solo quando il progetto
è online.
Questa pagina è disponibile solo quando si seleziona il tipo di connessione “Data with
Events” in Device Definition. Vedere Definizione del dispositivo.
IMPORTANTE:
Non è possibile configurare gli eventi nella pagina Input Events. I parametri
visualizzati in questa pagina sono di sola lettura.
Per configurare un evento è necessario utilizzare i tag di uscita evento. Per
ulteriori informazioni, consultare Definizioni dei tag di uscita evento.
Esempio di pagina Input Events

Fornire un feedback