Pagina Input
Utilizzare la pagina Input per visualizzare o configurare l’ingresso del dispositivo.
Esempio di pagina Input

La pagina Input include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione |
|---|---|
Input | Visualizza il numero dell’ingresso a cui si applica questa
configurazione. |
Input Filter Time Off → On | Definisce per quanto tempo una transizione da Off a On deve
rimanere nello stato On prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Input Filter Time On → Off | Definisce per quanto tempo una transizione da On a Off deve
rimanere nello stato Off prima che il dispositivo consideri
valida la transizione. |
Diagnostics | Apre la finestra di dialogo Diagnostics, contenente informazioni
diagnostiche. |
Input00 Diagnostics
Per visualizzare la diagnostica di Input00, selezionare Diagnostics nella pagina
Input.
Esempio di pagina Input00 Diagnostics

Fornire un feedback