Pagina Eventxx
La pagina Eventxx, dove ‘xx’ rappresenta l’indice di una definizione di evento, mostra le
opzioni di configurazione disponibili per quell’evento. Non è possibile configurare i
parametri da questa pagina, è necessario utilizzare i tag di configurazione.
Utilizzare questa pagina per verificare:
- Se l’evento è abilitato.
- Se l’evento viene mantenuto.
- Se sono abilitati gli Independent Point Triggers per l'evento.
- Per controllare la condizione del trigger dell’evento.
- Per controllare i partecipanti e il loro comportamento di transizione di stato dell’evento.
Esempio di pagina Eventxx

La pagina Eventxx include i seguenti parametri:
Parametro | Descrizione | Nome membro | Valore |
|---|---|---|---|
Enable Event | Visualizza se il trigger evento corrispondente è attivo. Gli eventi
vengono attivati quando le condizioni corrispondono alla definizione
dell’evento. | EO.Eventxx.En |
|
Latch Event | Visualizza se un evento è mantenuto finché non viene confermato. | EO.Eventxx.LatchEvent |
|
Enable Independent Point Triggers | Determina se ogni condizione indicata nella definizione del trigger
evento può avviare un evento in modo indipendente. | EO.Eventxx. IndipendenteConditionTriggerEn |
|
Trigger Event | Attiva un evento ogni volta che un cambiamento di stato determina una
delle seguenti condizioni:
|
| I valori (EventRisingEn, EventFallingEn) rappresentano:
|
Event Trigger Pattern – Participate in Event Trigger | Visualizza se la condizione specificata partecipa nella definizione
del trigger Event dell'evento. | Quando Encoder Type è configurato come HSC:
Quando Encoder Type è configurato come SSI:
|
|
Event Trigger Pattern – State Transition | Visualizza lo stato della condizione da rispettare dopo la
transizione. | Quando Encoder Type è configurato come HSC:
Quando Encoder Type è configurato come SSI:
| Per InWindowxxValue:
Per altri tag evento:
|
Fornire un feedback