Procedura di calibrazione
Quando si calibra un canale di uscita isolato analogico, l’applicazione Studio 5000 Logix
Designer richiede al modulo di generare specifici livelli di segnale in uscita. Il tipo di
segnale è determinato dal tipo di uscita utilizzato dal canale.
Tipo di uscita | Gamma di uscita | Livello di riferimento calibrazione basso | Livello di riferimento calibrazione alto |
|---|---|---|---|
Tensione (V) | -10…+10 V | -10,0 V | 10,0 V |
0…10 V | 1,0 V | 10,0 V | |
0…5 V | 1,0 V | 5,0 V | |
Corrente (mA) | 0…20 mA | 1,0 mA | 20,0 mA |
4…20 mA | 5,0 mA | 20,0 mA |
È necessario misurare il livello effettivo e registrare i risultati per tenere conto di
eventuali imprecisioni del modulo.
Questo esempio illustra come calibrare un canale del modulo di uscita analogico per
l’utilizzo con un’uscita di tipo corrente (mA). Attenersi alla procedura descritta di
seguito.
- Connettere il multimetro digitale al canale sottoposto a calibrazione.
- Andare online con il progetto e assicurarsi che il controllore sia in modalità programmazione.
- Verificare che il canale da calibrare sia configurato per la gamma di uscita corretta.
- Nella pagina Calibration della finestra di dialogo Module Properties, fare clic su Start Calibration.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo per la conferma della calibrazione del canale, selezionare OK.

- Selezionare i canali uno alla volta o in gruppi da calibrare, quindi selezionare Next.

- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Output Reference, che indica il canale da calibrare per il riferimento basso, fare clic su Next.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Measure and Record Values per il valore di riferimento basso.
- Utilizzare un multimetro per misurare il valore di riferimento basso del canale.
- Nella colonna Recorded Reference, registrare il valore misurato e fare clic su Next.Viene visualizzata la finestra di dialogo Low Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next.In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Output Reference, che indica il canale da calibrare per il riferimento alto, fare clic su Next.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Measure and Record Values.
- Utilizzare un multimetro per misurare il valore di riferimento alto del canale.
- Nella colonna Recorded Reference, registrare il valore misurato e fare clic su Next.Viene visualizzata la finestra di dialogo High Reference Results, che indica lo stato del canale calibrato.

- Se lo stato è OK, fare clic su Next.In caso contrario, ripetere il processo di calibrazione.
- Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Calibration Completed, fare clic su Finish.

Fornire un feedback