Stato del controllore durante la calibrazione
Per poter calibrare il modulo, è innanzitutto necessario aggiungerlo al progetto
dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer.
Il progetto deve essere online con il controllore proprietario per calibrare i moduli
analogici PointMax. È possibile eseguire la calibrazione nelle condizioni indicate di
seguito:
- Il controllore è in modalità Programmazione, ovvero in modalità Programmazione remota o Programmazione.Il modulo deve essere in modalità Programmazione e non deve controllare attivamente un processo quando si esegue la calibrazione.
- Non sono presenti connessioni al modulo.
Fornire un feedback