Specifiche della strumentazione di calibrazione

Quando si calibrano i moduli di ingresso analogici, inviare segnali di riferimento di corrente o tensione al modulo per calibrarlo. Per mantenere la precisione della calibrazione di fabbrica del modulo, utilizzare la strumentazione con le specifiche elencate nella tabella seguente.
IMPORTANTE: Non calibrare il modulo con uno strumento meno preciso di quelli specificati nella tabella seguente. Possono verificarsi gli eventi descritti di seguito.
  • La calibrazione apparentemente potrebbe essere eseguita normalmente, ma il modulo potrebbe produrre dati imprecisi durante il funzionamento.
  • Si potrebbe verificare un errore di calibrazione, che pertanto dovrà essere interrotta. In questo caso, viene impostato il tag
    I.Chxx.CalFault
    per il canale che si è tentato di calibrare. È possibile azzerare questo tag completando una calibrazione valida oppure spegnendo e riaccendendo il modulo.
Specifiche dello strumento
Numero di catalogo
Tipo di ingresso canale
Specifiche della strumentazione di calibrazione
5034-IF4IH, 5034-IF4IHXT
Corrente (mA)
Corrente source 4,00…20,00 mA ±100 nA
Tensione (V)
Tensione source 0…10 V ±2 µV
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal