Utilizzo degli indicatori di stato per la ricerca guasti

I moduli PointMax I/O utilizzano gli indicatori di stato descritti di seguito:
  • Indicatore di alimentazione SA – Questo indicatore funziona allo stesso modo per tutti i moduli PointMax I/O.
  • Indicatore di stato del modulo – Questo indicatore funziona allo stesso modo per tutti i moduli PointMax I/O.
  • Indicatore di stato del canale – Questo indicatore presenta un diverso funzionamento in base al tipo di modulo usato.

Indicatore di stato alimentazione SA

Intepretare l’indicatore di stato dell’alimentazione SA
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Il modulo non è alimentato.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il sistema sia alimentato.
  2. Verificare che il modulo sia installato correttamente.
Verde fisso
Alimentazione SA del modulo presente.
Nessuna
Rosso fisso
Non c’è alimentazione SA al modulo o la tensione di alimentazione SA non è compresa nell’intervallo valido.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il cavo di alimentazione SA sia collegato correttamente all'adattatore, al modulo di alimentazione di espansione o alla base di montaggio 5034-MBSA.
  2. Controllare quanto segue:
    • Controllare che la tensione SA sia nell’intervallo corretto.
    • Se si utilizza un alimentatore esterno, verificare che sia acceso.
    • Verificare che la connessione tra le basi di montaggio sia correttamente fissata.
      Andare alla pagina Chassis Information nella finestra Module Properties dell’adattatore per verificare lo stato dell’alimentazione di campo delle basi di montaggio installate in tutti gli slot.

Indicatori di stato del modulo

Interpretazione dell’indicatore di stato del modulo
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Il modulo non è alimentato.
Procedere come segue:
  1. Verificare che il sistema sia alimentato.
  2. Verificare che il modulo sia installato correttamente.
Verde fisso
Il modulo è operativo e tutte le connessioni I/O sono attive.
Nessuna
Verde lampeggiante
Il modulo non ha connessioni I/O.
Eseguire la ricerca guasti con l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per stabilire che cosa impedisce la connessione tra modulo e controllore e correggere il problema.
Rosso lampeggiante
Presenza di una delle seguenti condizioni:
  • È in corso l’aggiornamento del firmware del modulo.
  • Un tentativo di aggiornare il firmware del modulo ha avuto esito negativo.
  • Si è verificato un errore reversibile nel dispositivo.
  • Si è verificato il timeout di una connessione al modulo.
Completare una delle operazioni riportate di seguito:
  • Attendere il completamento dell’aggiornamento del firmware.
  • Tentare nuovamente un aggiornamento del firmware dopo l’esito negativo del precedente.
  • Utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato un guasto reversibile del modulo. Viene mostrato nella pagina Device Information.
    Per eliminare un errore reversibile, completare una delle operazioni riportate di seguito:
    • Spegnere e riaccendere il modulo.
    • Selezionare Reset device nel progetto Studio 5000 Logix Designer tramite la pagina Device Information della finestra di dialogo Module Properties.
    Se l'errore persiste dopo aver spento e riacceso il modulo e dopo il reset del modulo, contattare l'assistenza tecnica di Rockwell Automation.
  • Utilizzare l’applicazione Studio 5000 Logix Designer per determinare se si è verificato il timeout di una connessione. La pagina Connection in Module Properties indica se una richiesta di connessione è in timeout.
    In caso di timeout di una connessione, determinarne la causa e correggerla. Il timeout di una connessione può ad esempio essere causato da un guasto del cavo.
Rosso fisso
Errore irreversibile del modulo.
Procedere come segue:
  1. Spegnere e riaccendere il modulo.
  2. Se l’indicatore di stato rimane rosso fisso, sostituire il modulo.

Indicatori di stato del canale

Interpretazione degli indicatori di stato dei canali di ingresso analogici
Stato indicatore
Descrizione
Azione consigliata
Spento
Presenza di una delle seguenti condizioni:
  • Il modulo non è alimentato.
  • Il modulo è alimentato ma non è stata stabilita una connessione dal controllore al modulo.
  • Il modulo è alimentato, ma il canale di ingresso è disabilitato.
Completare una delle operazioni riportate di seguito:
  • Se il modulo non è alimentato come invece previsto, completare le operazioni riportate di seguito.
    • Verificare che il sistema sia alimentato.
    • Verificare che il modulo sia installato correttamente.
  • Se il modulo è alimentato ma il canale non funziona nel modo previsto, utilizzare l'applicazione Studio 5000 Logix Designer per verificare che il canale non sia disabilitato e che il modulo disponga di una connessione al controllore.
    La pagina Connection di Module Properties indica se la connessione è attiva o se c’è un guasto. In caso di guasto, la pagina Connection indica le informazioni sull’errore.
  • Se il canale è disabilitato, non è necessaria alcuna azione.
Giallo fisso
Il canale di ingresso funziona normalmente.
Nessuna
Rosso lampeggiante
Presenza di una delle seguenti condizioni:
  • Non c’è alimentazione SA al modulo o la tensione di alimentazione SA non è compresa nell’intervallo valido.
  • Il segnale di ingresso è sovragamma o sottogamma. La gamma del segnale viene impostata nel progetto dell'applicazione Studio 5000 Logix Designer.
  • Sussiste una condizione di collegamento interrotto, ovvero un cavo è scollegato dal canale di ingresso.
Completare una delle operazioni riportate di seguito:
  • In caso di errore di alimentazione SA, vedere l’azione consigliata per lo stato dell’indicatore rosso fisso nella tabella degli indicatori dell’alimentazione SA riportata sopra.
  • Controllare il segnale di ingresso per determinare se è sovragamma o sottogamma. In questo caso, apportare modifiche per riportare il segnale di ingresso entro i limiti della gamma.
  • Controllare il cablaggio in corrispondenza del canale di ingresso. Se necessario, ricollegare il filo.
Rosso/giallo lampeggiante
Calibrazione in corso.
Completare correttamente il processo di calibrazione.
Rosso fisso
Si è verificato un problema interno al modulo. Di seguito sono riportati problemi di esempio che possono causare un indicatore di stato rosso fisso.
  • Si è verificato un errore di calibrazione nel canale.
  • Si è verificato un errore irreversibile nel modulo.
Completare una delle operazioni riportate di seguito:
  • Se l’indicatore diventa rosso fisso dopo un processo di calibrazione, è possibile eseguire una nuova calibrazione corretta o spegnere e riaccendere per ripristinare l’errore.
  • Se non è causato dalla calibrazione, spegnere e riaccendere per ripristinare l’errore. Se la condizione è ancora presente, sostituire il modulo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal