Inibizione del modulo
La funzione di inibizione del modulo consente di sospendere a oltranza una connessione
tra un controllore e un modulo senza dover rimuovere il modulo dalla configurazione.
Questo processo arresta temporaneamente la connessione tra il controllore e il
modulo.
Utilizzare l’inibizione dei moduli negli scenari descritti di seguito:
- Per eseguire la manutenzione del modulo.
- Per aggiornare un modulo, ad esempio, il firmware di un modulo.
- Se si utilizza un programma che include un modulo di cui non si è ancora fisicamente in possesso. e non si desidera che il controllore cerchi un modulo non ancora presente. In questo caso, è possibile inibire il modulo nel programma finché non sarà inserito fisicamente nel sistema.
Utilizzare la seguente procedura per inibire e riattivare il modulo:
- Inibire il modulo.
- Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, selezionare la casella di controllo Inhibit Module.
- Selezionare Apply oppure OK.
- Eseguire l’aggiornamento richiesto.
- Annullare l’inibizione del modulo.
- Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, deselezionare la casella di controllo Inhibit Module.
- Selezionare Apply oppure OK.
Fornire un feedback