Inibizione del modulo
L’inibizione del modulo consente di sospendere a oltranza una connessione, incluse le connessioni di solo ascolto, tra un controllore e un modulo, senza rimuovere il modulo dalla configurazione. Questo processo permette di arrestare temporaneamente la connessione tra il controllore e il modulo.
IMPORTANTE:
Quando vengono inibite le uscite di un modulo, tutte le uscite passano allo stato configurato per la modalità Programmazione (solo moduli standard).
IMPORTANTE:
Non è possibile inibire una connessione quando il controllore di sicurezza è in blocco di sicurezza o se esiste una firma di sicurezza del controllore.
È possibile utilizzare l’inibizione dei moduli nei modi descritti di seguito:
- Si intende eseguire la manutenzione del modulo.
- Si intende aggiornare, ad esempio, la versione del firmware di un modulo.
- Si utilizza un programma che include un modulo di cui non si è ancora fisicamente in possesso e non si desidera che il controllore cerchi un modulo non ancora presente. In questo caso, è possibile inibire il modulo nel programma finché non sarà inserito fisicamente nel sistema.
Utilizzare la seguente procedura per inibire e riattivare il modulo:
- Inibizione del modulo – Andare alla pagina Connection nella finestra di dialogo Module Properties, selezionare Inhibit Module e quindi Apply o OK.
- Eseguire l’aggiornamento richiesto.
- Riattivazione del modulo – Andare alla pagina Connection nella finestra di dialogo Module Properties, deselezionare Inhibit Module e quindi Apply o OK.
Fornire un feedback