Inibizione del modulo
L’inibizione del modulo consente di sospendere a oltranza una connessione, incluse le connessioni di solo ascolto, tra un controllore e un modulo, senza rimuovere il modulo dalla configurazione. Questo processo arresta temporaneamente la connessione tra il controllore e il modulo.
IMPORTANTE:
Quando vengono inibite le uscite di un modulo, tutte le uscite passano allo stato configurato per la modalità Programmazione.
Utilizzare l’inibizione dei moduli negli scenari descritti di seguito:
- Per eseguire la manutenzione del modulo.
- Per aggiornare un modulo, ad esempio, il firmware di un modulo.
- Se si utilizza un programma che include un modulo di cui non si è ancora fisicamente in possesso e non si desidera che il controllore cerchi un modulo non ancora presente. In questo caso, è possibile inibire il modulo nel programma finché non sarà inserito fisicamente nel sistema.
Utilizzare la seguente procedura per inibire e riattivare il modulo:
- Per inibire il modulo:.
- Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, selezionare la casella di controllo Inhibit Module.
- Selezionare Apply oppure OK.
- Eseguire l’aggiornamento richiesto.
- Per abilitare il modulo.
- Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, deselezionare la casella di controllo Inhibit Module.
- Selezionare Apply oppure OK.
Fornire un feedback