Aggiungere un adattatore al progetto
- Verificare che il progetto sia online.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla porta di rete e selezionare New Module.

- Nella finestra di dialogo Select Module Type, effettuare le seguenti operazioni:
- Nel campo di ricerca, digitate il numero di catalogo dell’adattatore.In questo esempio si utilizza l'adattatore 5094-AENTR.
- Selezionare l’adattatore dal risultato della ricerca.Per alcuni moduli, è possibile che venga visualizzata la finestra Select Major Revision. In tal caso, selezionare la versione principale del modulo e fare clic su OK.
- Selezionare Create.

- Dalla finestra di dialogo Device definition, completare quanto segue:
- Immettere un nome per l’adattatore.
- Nel campo Ethernet Address, immettere l’indirizzo IP.
- Impostare la versione firmware appropriata dell’adattatore. Utilizzare i menu a discesa a sinistra e a destra sotto Revision.OpzioneDescrizioneMajor revision (menu a tendina a sinistra)Questo campo mostra solo le versioni principali applicabili alla serie selezionata. Questo campo appare inattivo nella modalità online, a meno che il modulo non supporti la modifica della versione principale in tale modalità.Minor revision (campo a destra)Consente di impostare la revisione secondaria del modulo. L’intervallo valido è compreso tra 1 e 255. Questo campo è abilitato nella modalità offline e nelle modalità Programmazione, Programmazione remota ed Esecuzione remota. Appare inattivo nella modalità Esecuzione oppure quando la codifica elettronica è impostata su Disable Keying.

- Selezionare il valore corretto per Electronic Keying (codifica elettronica).Codifica elettronicaDescrizioneCompatible ModulePermette al dispositivo installato di accettare la codifica del dispositivo definito nel progetto qualora il dispositivo installato sia in grado di emulare il dispositivo definito. Tramite l’opzione Compatible Module, è possibile solitamente sostituire un dispositivo con un altro dotato delle seguenti caratteristiche:
- Stesso numero di catalogo o numero di catalogo compatibile
- Stessa versione principale o superiore
- Per la versione secondaria valgono i seguenti criteri:
- Se il numero di versione principale è lo stesso, il numero di versione secondaria deve essere lo stesso o superiore.
- Se il numero di versione principale è superiore, il numero di versione secondaria può essere qualsiasi valore.
- È possibile utilizzare una versione XT del modulo al posto di un modulo non XT o di una versione non XT del modulo al posto del modulo XT.
Disable KeyingIndica che gli attributi di codifica non vengono considerati quando si tenta di comunicare con un dispositivo. Con Disable Keying, la comunicazione può avvenire con un dispositivo diverso dal tipo specificato nel progetto.Exact MatchIl tipo di prodotto specifico. Il Product Code fa riferimento ad un numero di catalogo. - Selezionare il tipo di connessione dall’elenco a discesa Connection type.Opzioni di connessioneDescrizioneNoneNessuna connessione diretta dal controllore (originatore) all’adatttore.StatusIndica lo stato del dispositivo.
- Selezionare la modalità di rete dall’elenco a discesa Network mode.Opzioni di modalità di reteDescrizioneDevice Level Ring (DLR)Fornisce percorsi ridondanti.Parallel Redundancy Protocol (PRP)Dati duplicati a livello fisico per ogni percorso.
- Impostare il valore Chassis size in base al numero di moduli incluso l’adattatore. Ad esempio, un adattatore con 32 moduli I/O corrisponde ad una dimensione dello chassis di 33.
- Selezionare OK. Se si imposta Connection su Status, selezionare Yes nella finestra di dialogo Apply changes.

- Nella finestra di dialogo New Module, selezionare la connessione da Configuration e completare le seguenti operazioni:
- Impostare l’intervallo di pacchetto richiesto (RPI) L’intervallo accettabile è 25.0…750.0 ms; il valore predefinito è 200 ms. Questa connessione è solo per i dati di stato, senza I/O.
- Impostare Connection over EtherNet/IP su Unicast o Multicast dall’elenco a discesa.Per i controllori non ridondanti, il valore predefinito è Unicast se il dispositivo di destinazione supporta unicast. In caso contrario, il valore predefinito è Multicast. Per i controllori ridondanti, il valore predefinito è Multicast se il dispositivo di destinazione supporta multicast. In caso contrario, il valore predefinito è Unicast.

- Selezionare OK.
- Salvare il progetto.
- Se il progetto non ha un percorso di comunicazione verso il controllore, fare clic su Browse per creare un percorso.
- Nella finestra di dialogo Who Active, scegliere il percorso desiderato, quindi fare clic su Set Project Path e chiudere la finestra.
- Verificare che il selettore della modalità del controllore si trovi nella posizione PROG.
- Fare clic sull’icona di stato del controllore, quindi scegliere Go Online.
- Nella finestra di dialogo Connected To Go Online, fare clic su Download.
- Confermare che si desidera scaricare il progetto.Il progetto verrà scaricato sul controllore. La finestra di dialogo si chiuderà al termine del download.
Fornire un feedback