Ricerca guasti del modulo

Per la ricerca guasti del modulo, è possibile adottare i metodi seguenti:
  • Indicatori di stato del modulo
    Per ulteriori informazioni sulla ricerca guasti mediante gli indicatori di stato del modulo, consultare le sezioni specifiche del modulo corrispondente.
  • Applicazione Studio 5000 Logix Designer

Utilizzo dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer per la ricerca guasti

Controllare il Controller Organizer per verificare se sul modulo è presente un’icona di avviso.
Icona di avviso in Controller Organizer
Se è presente un’icona di avviso, aprire Module Properties e controllare la barra di stato per identificare il tipo di errore.
Messaggio di errore nella barra di stato
Se la connessione è in errore, accedere alla pagina Connection e controllare il codice di errore nell’area Connection Fault.
Descrizione dell’errore di connessione con il relativo codice
Codice di errore
Azione
0x204
  1. Aprire la pagina Module Properties dell’adattatore.
  2. Accedere alla pagina Chassis Information e controllare lo stato della base. In caso di errore, controllare i dettagli della base per identificare l’errore.
Keying Error
Andare alla pagina Device Information per verificare che il modulo fisico sia conforme o corrisponda all’identità configurata.
Per informazioni più dettagliate sulla codifica elettronica, vedere Electronic Keying in Logix 5000 Control Systems Application Technique, pubblicazione LOGIX-AT001.
0x10
Andare alla pagina Device Information e controllare la versione del firmware e lo stato di errore grave.
  • Se è necessario aggiornare il firmware, aggiornarlo.
  • Se l’errore grave è reversibile, resettare il modulo.
  • Se l’errore grave è irreversibile, sostituire il modulo.
Esempio di pagina Device Information con presenza di un errore grave
In caso di errore di un canale, accedere a Channel 0 → Modbus Master, Modbus Slave, or Generic ASCII e selezionare Diagnostics per visualizzare la condizione diagnostica del canale.
Esempio di finestra di dialogo di diagnostica dei canali ASCII generico
Se è presente un errore Time Sync, accedere alla finestra di dialogo Device Diagnostics per controllare lo stato di Time Synchronization e l’identità dell’orologio Grandmaster.
Esempio di Device Diagnostics con Time Synch non sincronizzato
L’identità dell’orologio Grandmaster deve corrispondere all’identità dell’orologio Grandmaster di rete. Controllare inoltre lo stato di Time Synchronization dell’adattatore nella finestra di dialogo Device Diagnostics dell’adattatore.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal