Intervallo di pacchetto richiesto

L’intervallo di pacchetto richiesto (RPI) è un parametro configurabile che definisce una specifica frequenza per lo scambio dei dati tra il controllore proprietario e il modulo.
Il valore RPI viene impostato durante la configurazione iniziale del modulo e può essere regolato in base alle esigenze dopo che il modulo ha iniziato a funzionare.
IMPORTANTE: Se si modifica l’RPI mentre il progetto è online, la connessione al modulo viene chiusa e riaperta in uno dei modi descritti di seguito:
  • Si inibisce la connessione al modulo, si modifica il valore RPI e quindi si ristabilisce la connessione.
  • Si modifica il valore RPI. In questo caso, la connessione viene chiusa e riaperta subito dopo aver applicato la modifica alla configurazione del modulo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal