Cambiare la modalità del canale da IO-Link o Fallback a Digital Output
AVVERTIMENTO:
Se la modalità del canale è IO-Link o Fallback, il modulo master IO-Link genera periodicamente un impulso di attivazione. Se un dispositivo di uscita è collegato al canale, può attivare un’azione imprevista del dispositivo.
- Collegarsi online con il progetto.
- Andare su Module Properties → Connection di IO-Link master, deselezionare la casella di controllo Inhibit Module e selezionare Apply.Se viene visualizzato l’avviso Apply changes, selezionare Yes.

- Andare su Module Properties → Channels → Chxx - IO-Link o Fallback di IO-Link master, selezionare la casella di controllo Disable Channel e selezionare Apply.IMPORTANTE: Il progetto deve essere online e la connessione al modulo master IO-Link non deve essere inibita quando si seleziona Apply per abilitare o disabilitare il canale. In caso contrario, la richiesta di abilitazione o disabilitazione del canale non viene inviata al modulo master.Se viene visualizzato l’avviso Apply changes to module configuration, selezionare Yes without inhibit.
- Andare Offline con il progetto.
- In Module Properties → Overview → Device Definition → Channel Assignments di IO-Link master, cambiare la modalità del canale dall’elenco a discesa Selected Mode in Digital Output.
- Selezionare OK. Se viene visualizzata la finestra di dialogo Apply changes, selezionare Yes.
- Collegare il dispositivo di uscita al modulo master IO-Link.
- Andare online con il progetto.
Fornire un feedback