Specifiche della strumentazione di calibrazione
Quando si calibrano i moduli di uscita, utilizzare un multimetro digitale (DMM) per misurare il segnale di corrente o tensione inviato dal modulo. Per mantenere la precisione della calibrazione di fabbrica del modulo, utilizzare la strumentazione con le specifiche elencate nella tabella seguente.
IMPORTANTE:
Non calibrare il modulo con uno strumento meno preciso di quelli specificati nella tabella seguente. Possono verificarsi gli eventi descritti di seguito.
- La calibrazione apparentemente potrebbe essere eseguita normalmente, ma il modulo potrebbe produrre dati imprecisi durante il funzionamento.
- Si potrebbe verificare un errore di calibrazione, che pertanto dovrà essere interrotta. In questo caso, viene impostato il tag I.Chxx.CalFault per il canale che si è tentato di calibrare. È possibile azzerare questo tag completando una calibrazione valida oppure spegnendo e riaccendendo il modulo.
Numero di catalogo | Tipo di uscita del canale | Specifiche della strumentazione di calibrazione |
|---|---|---|
5034-OF4 e 5034-OF4XT | Corrente (mA) | DMM con risoluzione superiore a 0,15 µA |
Tensione (V) | DMM con risoluzione superiore a 1,0 µV |
Fornire un feedback