Pagina CJ Channels
Utilizzare la pagina CJ Channels per selezionare Cold Junction Compensation quando si collega un canale del modulo ad un ingresso di tipo termocoppia.
È possibile effettuare le seguenti operazioni su questa pagina:
- Selezionare una delle seguenti modalità CJC per la compensazione della giunzione fredda:
- Onboard CJC - Non è possibile visualizzare questa opzione in questa pagina. Se nella colonna Remote Cold Junction Channel è selezionato None, la casella di controllo Use RTB CJC non è selezionata e viene utilizzata una morsettiera rimovibile standard (senza CJC), è possibile presumere che il canale stia utilizzando la CJC integrata per la compensazione della giunzione fredda.
- RTB CJC - Se nella colonna Remote Cold Junction Channel è selezionato None, e si utilizza una morsettiera rimovibile con CJC, è possibile presumere che il canale stia utilizzando la morsettiera con CJC per la compensazione della giunzione fredda.IMPORTANTE: Se l’uso di una morsettiera con CJC è indispensabile per l’applicazione per ragioni di precisione, assicurarsi che la casella di controllo Use RTB CJC sia selezionata e che si stia utilizzando una morsettiera rimovibile con CJC. Se si utilizza una morsettiera rimovibile standard (senza CJC) e la casella di controllo Use RTB CJC è selezionata, il canale genera un errore.
- Remote Cold Junction Channel (Remote CJC) – Se Chxx è selezionato nella colonna Remote Cold Junction Channel, è possibile presumere che il canale stia utilizzando Chxx remoto per la compensazione della giunzione fredda.
- Disabilitare la compensazione per il canale.
- Visualizzare i dettagli diagnostici del canale CJ.
Esempio di pagina CJ Channels

CJ Channelxx Diagnostics
Visualizza le informazioni diagnostiche per il canale della giunzione fredda in presenza di una connessione della giunzione fredda. Quando si è online con il modulo, selezionare l’icona
nella pagina CJ Channels per visualizzare le informazioni diagnostiche.
Esempio di CJ Channelxx Diagnostics

Fornire un feedback