Pagina Channels

La pagina Channels contiene una panoramica dei valori di configurazione di tutti i canali del modulo.
SUGGERIMENTO: Non tutte le configurazioni dei canali sono incluse nella pagina Channels. Per visualizzare o modificare il set completo della configurazione del canale e anche per visualizzare le informazioni diagnostiche del canale, utilizzare la pagina Chxx.
Per tutti i canali, in questa pagina è possibile eseguire le azioni seguenti:
  • Disabilitare il canale, se necessario
  • Modificare il tipo di ingresso, il metodo di cablaggio, il tipo di sensore e la gamma di ingresso
  • Selezionare il filtro notch
  • Impostare la conversione in scala e ricalcolare tutte le configurazioni con unità ingegneristiche
  • Impostare il filtro digitale
  • Disabilitare gli allarmi
Esempio di pagina Channels

Pagina Chxx

La pagina Chxx, dove xx rappresenta il numero del canale, contiene le opzioni di configurazione disponibili per il canale.
È possibile effettuare le seguenti operazioni:
  • Disabilitare il canale, se necessario
  • Cambiare il tipo di ingresso, il metodo di cablaggio, il tipo di sensore, la gamma di ingresso e l’offset del rame da 10 ohm
  • Selezionare il filtro notch
  • Impostare la conversione in scala e ricalcolare tutte le configurazioni con unità ingegneristiche
  • Impostare il filtro digitale
  • Visualizzare le informazioni diagnostiche del canale
Non è possibile vedere l’opzione per abilitare il rilevamento di collegamento interrotto poiché è sempre abilitato per questo modulo.
SUGGERIMENTO: Per bloccare e configurare i parametri di allarme, andare alla pagina Alarms.
Esempio di pagina Chxx

Recalculate Units

Recalculate Units consente di ricalcolare tutte le configurazioni con unità ingegneristiche dopo una modifica della conversione in scala. Tenere in considerazione quanto di seguito riportato.
  • L’opzione Recalculate Units viene abilitata quando la configurazione di conversione in scala viene modificata.
  • Dopo aver selezionato l’opzione Recalculate Units, i nuovi valori ricalcolati in base alla nuova configurazione di conversione in scala vengono visualizzati insieme ai vecchi valori da verificare prima di modificarli.
  • Se si seleziona “Yes” per procedere con la modifica, i nuovi valori verranno impostati ma verranno applicati quando si seleziona “Apply/OK”.
  • Se si seleziona “No” per annullare la modifica, i vecchi valori vengono mantenuti. È possibile selezionare nuovamente le unità di ricalcolo o modificare manualmente tali configurazioni in base alla nuova conversione in scala.
Esempio di Recalculate Units

Channelxx Diagnostics

Visualizza le informazioni diagnostiche dei canali quando si è collegati al modulo. Quando si è online con il modulo, fare clic sul pulsante Diagnostics nella pagina Chxx per visualizzare le informazioni diagnostiche.
Esempio di Channelxx Diagnostics

Pagina Alarms

Ogni canale del modulo di ingresso ha una pagina Alarms. È possibile effettuare le seguenti operazioni:
  • Disabilitare tutti gli allarmi.
  • Abilitare/disabilitare il mantenimento e impostare i limiti di allarme per gli allarmi di processo:
    • Alto alto
    • Alto
    • Basso
    • Basso basso
    • Banda morta
  • Abilitare/disabilitare il mantenimento e impostare il limite per l’allarme di variazione.
    SUGGERIMENTO: Un valore Rate Alarm Limit di 0.0 disabilita l’allarme di variazione.
Esempio di pagina Chxx - Alarms
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal