Stato del controllore durante la calibrazione

Per poter calibrare il modulo, è innanzitutto necessario aggiungerlo al progetto dell’applicazione Studio 5000 Logix Designer.
Il progetto deve essere online con il controllore proprietario per calibrare i moduli analogici PointMax. È possibile eseguire la calibrazione nelle condizioni indicate di seguito:
  • Il controllore è in modalità Programmazione, ovvero in modalità Programmazione remota o Programmazione.
    Il modulo deve essere in modalità Programmazione e non deve controllare attivamente un processo quando si esegue la calibrazione.
  • Non sono presenti connessioni al modulo.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal