Specifiche della strumentazione di calibrazione
Quando si calibrano i moduli di ingresso analogici, inviare il segnale di riferimento della tensione al modulo per calibrarlo. Per mantenere la precisione della calibrazione di fabbrica del modulo, utilizzare la strumentazione con le specifiche elencate nella tabella seguente.
IMPORTANTE:
Non calibrare il modulo con uno strumento meno preciso di quelli specificati nella tabella seguente. Possono verificarsi gli eventi descritti di seguito.
- La calibrazione apparentemente potrebbe essere eseguita normalmente, ma il modulo potrebbe produrre dati imprecisi durante il funzionamento.
- Si potrebbe verificare un errore di calibrazione, che pertanto dovrà essere interrotta. In questo caso, viene impostato il tag I.Chxx.CalFault per il canale che si è tentato di calibrare. È possibile azzerare questo tag completando una calibrazione valida oppure spegnendo e riaccendendo il modulo.
Numero di catalogo | Tipo di ingresso canale | Specifiche della strumentazione di calibrazione |
|---|---|---|
5034-IF8V e 5034-IF8VXT | Tensione (V) | Tensione source 0…10 V ±2 µV |
Fornire un feedback