La calibrazione influisce sulla qualità dei dati

Quando è in corso la calibrazione di un canale in un modulo di ingresso analogico, l’impostazione del filtro notch del canale passa a 10 Hz. Il tag I.Chxx.Uncertain del canale viene impostato su 1 fino al termine della calibrazione.
Tutti gli ingressi del modulo 5034-IF4 condividono un convertitore analogico-digitale. Come risultato, quando in qualsiasi canale di ingresso è in corso la calibrazione, il tag
I.Chxx.Uncertain
viene impostato su 1 per tutti gli altri canali di ingresso. Ciò è determinato dal fatto che la velocità di campionamento dei dati risulta inferiore per tutti i canali di ingresso.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal