Inibizione del modulo

La funzione di inibizione del modulo consente di sospendere a oltranza una connessione tra un controllore e un modulo senza dover rimuovere il modulo dalla configurazione. Questo processo arresta temporaneamente la connessione tra il controllore e il modulo.
Utilizzare l’inibizione dei moduli negli scenari descritti di seguito:
  • Per eseguire la manutenzione del modulo.
  • Per aggiornare un modulo, ad esempio, il firmware di un modulo.
  • Se si utilizza un programma che include un modulo di cui non si è ancora fisicamente in possesso. e non si desidera che il controllore cerchi un modulo non ancora presente. In questo caso, è possibile inibire il modulo nel programma finché non sarà inserito fisicamente nel sistema.
Utilizzare la seguente procedura per inibire e riattivare il modulo:
  1. Inibire il modulo.
    1. Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, selezionare la casella di controllo Inhibit Module.
    2. Selezionare Apply oppure OK.
  2. Eseguire l’aggiornamento richiesto.
  3. Annullare l’inibizione del modulo.
    1. Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, deselezionare la casella di controllo Inhibit Module.
    2. Selezionare Apply oppure OK.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal