Inibizione del modulo

L’inibizione dei moduli consente di sospendere a oltranza una connessione, incluse le connessioni di solo ascolto, tra un controllore e un modulo, senza rimuovere il modulo dalla configurazione. Questo processo arresta temporaneamente la connessione tra il controllore e il modulo.
IMPORTANTE:
Quando vengono inibite le uscite di un modulo, tutte le uscite passano allo stato configurato per la modalità Programmazione.
Utilizzare l’inibizione dei moduli negli scenari descritti di seguito:
  • Per eseguire la manutenzione del modulo.
  • Per aggiornare un modulo, ad esempio, il firmware di un modulo.
  • Se si utilizza un programma che include un modulo di cui non si è ancora fisicamente in possesso. e non si desidera che il controllore cerchi un modulo non ancora presente. In questo caso, è possibile inibire il modulo nel programma finché non sarà inserito fisicamente nel sistema.
Per inibire e disinibire il modulo, attenersi alla seguente procedura:
  1. Inibizione del modulo:
    1. Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, selezionare la casella di controllo Inhibit Module.
    2. Selezionare Apply oppure OK.
  2. Eseguire l’aggiornamento richiesto.
  3. Annullare l’inibizione del modulo.
    1. Nella pagina Connection della finestra di dialogo Module Properties, deselezionare la casella di controllo Inhibit Module.
    2. Selezionare Apply oppure OK.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal