Note sull'applicazione

Queste note sull'applicazione si riferiscono a
FactoryTalk Optix
versione 1.6.x.

Attenuazione della minaccia

  • Non perdere la chiave USB con l'esportazione di
    Applicazione FactoryTalk Optix
    . La chiave USB contiene campi, credenziali, certificati e password con hash ispezionabili.
  • Proteggere l'accesso fisico ai dispositivi prodotti
    Rockwell Automation
    .
  • Non lasciare i dispositivi collegati non presidiati. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e proteggere i log dall'interfaccia Web del dispositivo, dalla sessione di diagnostica connessa e dall'accesso al file system tramite lo strumento di assistenza remota.
  • Impedire l'accesso fisico non autorizzato al dispositivo. Proteggere l'accesso fisico al dispositivo e migliorare il livello di sicurezza dei file dell'applicazione generati dalla logica personalizzata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Evitare il furto del file del token di aggiornamento
    FactoryTalk Hub
    bloccando la sessione se non presidiata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Impedire la rimozione del file del token di aggiornamento
    FactoryTalk Hub
    bloccando la sessione se non presidiata.
  • Proteggere l'accesso fisico alle sessioni di utenti loggati. Prevenire attacchi durante il login a GitHub.

Anteprima funzione

Le funzioni etichettate come anteprima non devono essere utilizzate in un ambiente di produzione. L'anteprima delle funzionalità include:
  • Driver di comunicazione RA EtherNet/IP nell'editor web e nell'emulatore FactoryTalk Optix Studio
  • Modalità IDE connesso
  • Contenuto della cartella della libreria Anteprima funzione
  • Analisi modello che fornisce grafici del modello informativo

Conversioni senza segno di ingresso numerico casella di selezione

Quando il Tipo Dato della casella di selezione è un intero senza segno, gli ingressi negativi sono convertiti a zero.

Comportamento modificato dell'evento Mouse su

L'evento Mouse su viene ora eseguito solo quando si rimuove il puntatore o il dito rimanendo all'interno dell'area dell'oggetto dell'interfaccia utente. Questa modifica interessa i controlli dell'interfaccia utente Pannello, Rettangolo, Pulsante, Ellisse, Polilinea, Immagine e AdvancedSvgImage. Una nuova variabile correlata allo stato premuto sarà inclusa in una versione futura.

Stato non corretto in Driver di controller Micro

Se sono configurate più stazioni, se non c'è richiesta di dati, lo stato di connessione per la stazione non viene aggiornato. Per evitare questa situazione, implementare un heartbeat per ogni stazione utilizzando uno script Netlogic di runtime per cancellare un valore booleano quando è true e un timer nella stazione che viene eseguito quando il valore booleano è false e lo imposta su true quando il timer è arrivato al termine.

Limiti allarme

1 lingua
RAM del dispositivo
Allarmi Optix,
Allarmi basati su tag di Logix e allarmi da istruzione ALDM di Logix
Allarmi da istruzione ALMA di Logix
1 GB
2500
400
2 GB
5000
800
4 GB
15000
1600
8 GB
30000
3200
16 GB
60000
6400
4 lingue
RAM del dispositivo
Allarmi Optix,
Allarmi basati su tag di Logix e allarmi da istruzione ALDM di Logix
Allarmi da istruzione ALMA di Logix
1 GB
700
150
2 GB
1000
200
4 GB
3500
500
8 GB
7000
1000
16 GB
14000
2000
NOTA: Se l'applicazione usa allarmi basati su istruzioni ALMA di Logix combinati con altri tipi di allarmi, contare ciascun allarme ALMA come 5 allarmi. Ad esempio, se l'applicazione FactoryTalk Optix presenta 100 allarmi ALMA e 2000 altri allarmi, il numero totale di allarmi sarà 2500. In base alla tabella precedente per una singola lingua locale, questa è la quantità di allarmi che verranno eseguiti all'interno di 1 GB con un'applicazione normale.
Come illustrato nella tabella precedente, ciascuna lingua locale richiede memoria aggiuntiva. La memoria aggiuntiva necessaria verrà ridotta in una versione futura.
Se non si utilizzano i nuovi contatori di Gestore allarmi o Riepilogo allarmi oppure se si sta eseguendo l'aggiornamento da una versione precedente di FactoryTalk Optix che non richiede i nuovi contatori di Gestore allarmi o Riepilogo allarmi, è possibile ridurre la memoria necessaria disabilitando la raccolta di allarmi impostando la proprietà
Abilita raccolta allarmi
su
Falso
.

Le proprietà estese di Logix devono definire sia l'intervallo Min sia quello Max

Quando si importano le proprietà estese di Logix, è necessario definire il Min e il Max in Logix e devono contenere valori validi per poter importare le proprietà estese.

Barre di scorrimento

Il trascinamento della barra di scorrimento degli oggetti dell'interfaccia utente ruotati non funziona come previsto.

Ordine dei metodi

L'ordine in cui vengono eseguiti i metodi è cambiato nella versione 1.6.0 e potrebbe influire sulle applicazioni precedenti migrate alla versione 1.6.0. In tal caso, sarà necessario aggiornare il progetto.

Plug-in di autenticazione Mysql_native_password non supportato

L'archivio del database ODBC è stato aggiornato per utilizzare il connettore ODBC MySQL versione 9.2.0.0 che non supporta più il plug-in di autenticazione mysql_native_password.
Per risolvere il problema, nelle impostazioni del server MySQL aprire
Utenti e privilegi
e modificare
Tipo di autenticazione
in
caching_sha2_password
.

Banner allarmi migliorato

In FactoryTalk Optix versione 1.6.0, il widget Banner allarmi è stato migliorato per migliorare la stabilità e le prestazioni delle operazioni di runtime. Se si dispone di un progetto creato utilizzando una versione precedente di FactoryTalk Optix e che dispone di un widget Banner allarmi, è necessario utilizzare il widget Banner allarme aggiornato. Innanzitutto, utilizzando FactoryTalk Optix versione 1.6.0, aprire o aggiornare un progetto creato con una versione precedente di FactoryTalk Optix. Rimuovere quindi il widget Banner allarmi dal progetto. Infine, aggiungere un nuovo widget Banner allarmi al progetto dalla libreria di template di FactoryTalk Optix 1.6.0.

Modelli ricorsivi OPC UA

L'introduzione delle strutture OPC UA nella versione 1.6.0 ha richiesto l'applicazione di regole di modellazione più severe. Queste regole di modellazione possono vietare l'importazione di qualsiasi modello OPC UA che contenga un riferimento ricorsivo, ovvero qualsiasi definizione di tipo che contenga un riferimento a se stessa.
Il supporto per la ricorsione è previsto per una versione futura.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal