Anomalie note delle release precedenti

L'elenco identifica le anomalie note in FactoryTalk Optix dalle versioni precedenti. Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
Il modulo di calcolo con più backplane nel percorso del controller non è in grado di comunicare con il controller
Il modulo di calcolo non è in grado di comunicare con il controller se è presente più di un backplane nel percorso del controller. Per esempio, il modulo non riesce a comunicare con il controller se il percorso è Backplane\1\A\10.220.173.66\Backplane\3. Tuttavia, i percorsi simili a Backplane\3 o Backplane\1\A\10.220.173.66 consentono al modulo di comunicare con il controller.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
L'immagine non appare a runtime [3140280]
Se un file di immagine di un progetto non viene visualizzato nell'applicazione di runtime, utilizzare un'applicazione di terze parti per ridimensionare l'immagine e ridurla.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Non viene visualizzato alcun errore quando si configura in modo errato una stringa come Input discreto per una stazione Modbus e le letture di tutti gli altri tag non vanno a buon fine [2351429]
L'assegnazione di un tag stringa a un'area di memoria di Input discreto non visualizza un messaggio di errore e causa errori di lettura su tutti i tag della stazione Modbus che contengono il tag configurato in modo errato.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
Alcuni video potrebbero non essere riprodotti su computer che eseguono Microsoft Windows [2212837]
Se si emula un progetto su un computer che esegue
Microsoft®
Windows®
, alcuni video potrebbero non essere riprodotti. I video verranno riprodotti se si trasferisce il progetto a un dispositivo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.1.0.
Impossibile connettersi ad alcuni controller Logix tramite ControlNet [3385425]
Quando si tenta di connettersi a uno dei seguenti tipi di controller su una rete ControlNet:
  • CompactLogix
    1769-L35CR
  • CompactLogix
    1768
  • Compact GuardLogix®
    1768 Compatto
Non è possibile instradare un modulo 1756-ENxT(R) per connettersi al controller. È necessario utilizzare uno dei seguenti moduli EtherNet/IP:
  • 1756-ENBT
  • 1756-EWEB
Impossibile creare un progetto in una cartella di rete
Se si tenta di creare un progetto in una cartella di rete, viene visualizzato un errore che indica che
FactoryTalk Optix
non può rinominare il template di progetto.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
L'emulatore non è in grado di connettere il server InfluxDB tramite VPN [3350681]
Utilizzare gli Strumenti di runtime per connettere il server InfluxDB tramite VPN. È quindi possibile trasferire il progetto nel dispositivo selezionato.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
Le fisarmoniche ruotate potrebbero non apparire come previsto [1891903]
Le fisarmoniche ruotate non sono supportate.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
L'applicazione non si avvia automaticamente dopo il caricamento del progetto quando è in esecuzione come servizio [3628522]
Un'applicazione che termina dopo aver caricato il progetto con i file dell'applicazione in FactoryTalk Optix Studio non si riavvierà automaticamente quando si esegue FactoryTalk Optix come servizio. Avviare manualmente il servizio di runtime o ritrasferire l'applicazione.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
Impossibile trasferire un'applicazione quando lo script NetLogic è aperto [3545605]
Il trasferimento dell'applicazione verrà interrotta con il messaggio di errore "Impossibile preparare l'archivio di origine del progetto: copia" se uno script NetLogic è aperto. Chiudere lo script e trasferire nuovamente l'applicazione.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
Un'immagine SVG avanzata con opacità definita a livello di gruppo non viene visualizzata correttamente [3249226]
L'opacità applicata ai sottoelementi di un'immagine SVG avanzata non viene visualizzata come previsto durante l'esecuzione nell'emulatore o nell'OptixPanel quando è definita a livello di gruppo. Applicare l'opacità a livello di elemento per ottenere i risultati previsti.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
La ritentività del progetto non funziona come previsto utilizzando più progetti con lo stesso nome [3540833]
La ritentività del progetto non funziona come previsto utilizzando più progetti con lo stesso nome in posizioni diverse. Accertarsi che i progetti dispongano di nomi univoci quando si utilizza la ritentività.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
Problemi di visualizzazione dell'IDE quando si passa dalla sessione locale a quella RDP e viceversa [2294982]
È possibile che venga visualizzata una schermata vuota nell'IDE desktop quando si passa dalle sessioni di desktop locale a quelle remote e viceversa.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.4.0.
Il report PDF non viene generato correttamente [3712641]
Il PDF non viene generato quando la somma di intestazione, sezioni e piè di pagina supera le dimensioni della pagina.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0
Caratteri Unicode mostrati in modo errato [3863114]
Alcuni caratteri Unicode cinesi, giapponesi e coreani non vengono visualizzati correttamente quando vengono immessi in una casella di testo o in un'etichetta collegata a tag nei controller Micro Logix 1400 o SLC-500 sotto il Driver di controller Micro.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Evento MouseDoubleClick incompleto [3867487]
L'evento MouseDoubleClick non è ancora disponibile per la configurazione, ma lo sarà in una versione futura.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Metodo di immissione in lingua giapponese su OptixPanel [3892017]
L'immissione numerica non accetterà l'immissione corretta finché non si utilizza la tastiera virtuale per passare alla modalità di immissione giapponese. Questa azione può essere eseguita facendo clic su qualsiasi campo di immissione di testo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Errore durante il trasferimento di un progetto quando è selezionato Trasferisci file applicazione e la cartella dei file dell'applicazione è mancante [3887842]
Quando si trasferisce o si emula un progetto e si seleziona Trasferisci file applicazione, il trasferimento genera un errore se le cartelle dell'applicazione sono mancanti. Creare manualmente la directory File applicazione ed emulare o trasferire nuovamente il progetto.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Modifica del passthrough delle proprietà booleane estese sugli elementi di un array booleano o dell'indirizzamento booleano di uno scalare [3883369]
La cancellazione o la rimozione di EU/ST0/ST1 su un elemento di un array booleano o l'indirizzamento booleano su uno scalare rimuove l'override di EU/ST0/ST1 nel progetto Logix. Optix non riconoscerà EU/ST0/ST1 dal tag principale finché non viene reimportato tramite importazione online.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Passthrough delle proprietà estese ai tag alias non supportato da .L5X [3877581]
Quando si importano proprietà estese utilizzando un file .L5X, le proprietà estese di alias non vengono importate correttamente e non verranno recuperate in fase di runtime.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Le proprietà estese dei tag alias non possono essere ereditate dal tag di base [3876089]
L'importazione di proprietà estese dal tag di base di un alias non funziona con l'importatore di tag online.
Questa anomalia è stata identificata nella versione 1.5.0.
Il passthrough delle proprietà estese non esegue il fallback alla lingua locale predefinita [3875978]
Quando si utilizzano lingue locali con il passthrough delle proprietà estese, se non è disponibile una traduzione per la lingua locale selezionata in
FactoryTalk Optix
, la lingua locale predefinita non verrà recuperata dal controller.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Tastiera nella lingua locale
Alt + (tasto)
inserisce le lettere maiuscole per tutti i tasti di caratteri non speciali [3868188]
Quando si utilizza la tastiera nella lingua locale all'interno di
FactoryTalk Optix
Studio,
Alt + (tasto)
restituirà i caratteri speciali dove sono presenti e restituirà i caratteri maiuscoli per tutti gli altri tasti.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Broker MQTT non funziona se il nome del progetto include caratteri speciali [3854413]
Se il nome del progetto
FactoryTalk Optix
contiene caratteri speciali nella lingua locale, Broker MQTT non verrà avviato. Quando si utilizza Broker MQTT interno, non utilizzare caratteri speciali nel nome del progetto.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Alcune funzionalità potrebbero essere bloccate da una versione aggiornata di Visual Studio [3852883]
Chiudere Visual Studio o arrestare il servizio di indicizzazione se non si è in grado di:
  • Trasferire un progetto a qualsiasi target quando è attivata l'opzione Trasferisci codice sorgente applicazione.
  • Salvare un progetto con un nuovo nome.
  • Esportare il progetto di runtime compilato in una cartella.
  • Eseguire un'attività Git.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Le descrizioni a livello di bit passthrough delle proprietà estese di Logix non vengono importate o visualizzate correttamente [3843855]
Le descrizioni a livello di bit passthrough delle proprietà estese di Logix non verranno importate online e non verranno aggiornate correttamente. Per evitare questo problema, assegnare descrizioni a livello di bit alle istanze.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Le proprietà estese di Logix - Unità ingegneristiche - non indicano un errore durante la scrittura [3334127]
Le proprietà estese di Logix non sono scrivibili. Le modifiche apportate alle unità ingegneristiche non indicano un errore di scrittura.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
La funzionalità Memorizzazione e inoltro causa la mancata sincronizzazione dei dati di Influx [4020634]
I progetti OptixPanel possono essere configurati con logger di dati/eventi, Memorizzazione e inoltro abilitato e archivio dati interno e/o esterno Influx con un numero elevato di punti dati. Per tali progetti, Eventi di allarme da un controller, Eventi di audit e 200 variabili a virgola mobile con un intervallo di modifica di 100 millisecondi nel log dati possono causare la mancata sincronizzazione dei dati di Influx o un arresto anomalo dovuto a un OptixPanel con memoria e CPU inferiori.
Prendere in considerazione l'utilizzo di un dispositivo con prestazioni superiori o ridurre le risorse consumate dall'applicazione. Ad esempio, ridurre l'intervallo di logging.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.1.
I widget della Libreria che contengono o sono organizzati in base alle cartelle potrebbero non aggiornarsi come previsto [4104683]
Quando si aggiornano i widget della
Libreria
con le cartelle, eliminare il widget prima di trascinare il contenuto aggiornato nella finestra di dialogo
Libreria
. Quando si aggiornano progetti con widget della
Libreria
con cartelle, eliminare eventuali widget e cartelle esistenti dal progetto o creare una nuova cartella per evitare conflitti con i nomi delle cartelle.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal