Anomalie note in questa release

L'elenco identifica le anomalie note in
FactoryTalk Optix
versione 1.6.x.
Utilizzare le informazioni di identificazione fornite tra parentesi per tenere traccia di un'anomalia nelle versioni future o come riferimento quando si riceve assistenza dal supporto tecnico per un problema correlato.
L'editor ricette non gestisce alcuni caratteri speciali nei nomi delle ricette [4179606]
L'editor ricette gestisce in modo errato alcuni caratteri nei nomi delle ricette, ad esempio "%", che possono causare la perdita di dati. Ad esempio, se si salva una ricetta denominata "ricetta%" è possibile che vengano eliminate altre ricette. Per evitare questo problema, non utilizzare caratteri che la clausola SQL "Like" considera come caratteri jolly nei nomi delle ricette.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0
Impossibile aggiungere disegni a una tastiera dalla barra degli strumenti nell'editor web FactoryTalk Optix Studio [4099110]
Le icone sulla barra degli strumenti per aggiungere disegni come rettangolo, ellisse, linea e polilinea a una tastiera non funzionano nell'editor web FactoryTalk Optix Studio. Per aggiungere un disegno a una tastiera nella
vista Progetto
, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina, quindi selezionare
Nuovo > Disegni
e selezionare il tipo di disegno. Le icone per disegnare forme su una tastiera funzionano nell'editor desktop FactoryTalk Optix Studio.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
I messaggi di allarme per gli allarmi definiti in oggetti non vengono tradotti quando si cambiano le impostazioni locali [4126439]
Quando si definisce un oggetto personalizzato (Tipo) che include definizioni di allarme, le istanze di quel tipo ereditano gli allarmi, ma i messaggi di allarme non vengono convertiti quando si cambiano le impostazioni locali nella sessione.
Per garantire il corretto funzionamento delle traduzioni, aggiungere manualmente le definizioni di allarme prima di trasformare l'oggetto in un tipo.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
I valori del tipo di dati LINT vengono arrotondati [3643907]
I valori per il tipo di dati LINT vengono arrotondati quando il valore ha più di 17 cifre. Ad esempio, il valore 92.233.720.368.547.758 viene arrotondato a 92.233.720.368.547.760.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
Impossibile convalidare l'utente [4152168]
Ciò si verifica quando un progetto viene scaricato in Strumenti di runtime in Ubuntu versione 24.04. FactoryTalk Optix Studio non supporta Ubuntu 24.04.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
OptixPanel si arresta in modo anomalo dopo la riproduzione di video MP4 [4120517]
Per risolvere il problema, aggiornare OptixPanel all'immagine più recente. Questo problema è stato risolto per le seguenti versioni dei sistemi operativi:
  • OptixPanel Standard: 6.0.1.165
  • OptixPanel Compact: 6.0.1.209
  • OptixPanel CompactLite: 6.0.1.212
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
La pagina corrente del PDF cambia al variare del livello di zoom [4048230]
Sul client web FactoryTalk Optix, se si modifica il livello di zoom di un PDF, la pagina visualizzata nel visualizzatore viene modificata.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
Plugin di autenticazione Mysql_native_password non supportato [3996403]
Il plug-in di autenticazione mysql_native_password è deprecato a partire da MySQL 8.0.34, disabilitato per impostazione predefinita in MySQL 8.4 e rimosso a partire da MySQL 9.0.0.
Per risolvere il problema, nelle impostazioni del server MySQL aprire
Utenti e privilegi
e modificare
Tipo di autenticazione
in
caching_sha2_password
.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
La visualizzazione dell'opacità potrebbe essere incoerente [3978370]
L'opacità dell'oggetto grafico potrebbe apparire incoerente se si definisce l'opacità sia nel foglio di stile che nell'oggetto grafico.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
Il dispositivo HMI si blocca [4158258]
Il dispositivo HMI potrebbe bloccarsi se si modifica la dimensione di array dei tag importati nel progetto. Non modificare le dimensioni di array dei tag importati in FactoryTalk Optix. Le dimensioni devono corrispondere alle dimensioni di array del tag definite nel controller.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
I collegamenti dinamici diventano non risolti quando si trascinano elementi da una libreria personalizzata a Vista progetto [4100971]
Le associazioni dati non vengono mantenute quando puntano a tipi o istanze esterni all'elemento padre. Aggiornare manualmente le associazioni dati non risolte.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
FactoryTalk Optix non riesce ad avviarsi all'interno di un'immagine VMWare [4014142]
FactoryTalk Optix non riesce ad avviarsi in VMWare Tools 12.5 o quando viene eseguito un aggiornamento facoltativo di Windows che aggiorna il driver di visualizzazione Broadcom Inc. all'interno dell'immagine VMWare alla versione 9.17.8.9.
Rollback a VMWare Tools precedente alla versione 12.5. Se è già installata una versione precedente, eseguire il rollback della versione del driver, disinstallare e installare un'altra versione del driver o abilitare il supporto 3D con almeno 128 MB di memoria nelle impostazioni della scheda video.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
FactoryTalk Optix Studio si arresta in modo anomalo su VMWare [4126609]
FactoryTalk Optix Studio non funziona con VMWare Tools 12.5.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
Il trasferimento del progetto sorgente al server OPC interrompe la comunicazione con i client OPC [4184669]
Se si scarica un progetto sul server OPC quando si seleziona
Trasferisci progetto sorgente
, viene visualizzato un messaggio di avviso relativo alla configurazione non valida o incompleta e alla comunicazione non stabilita con i client OPC. Riavviare manualmente l'applicazione FactoryTalk Optix a runtime per riavviare la comunicazione con i client. Se lo stesso progetto viene scaricato nello stesso server e
Trasferisci progetto sorgente
non è selezionato, non viene visualizzato alcun avviso e viene stabilita la comunicazione con i client.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.6.0.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal