Anomalie corrette in questa release

L'elenco identifica le anomalie corrette in
FactoryTalk Optix
1.6.x.
Gli elementi di libreria personalizzati non vengono visualizzati senza riavviare FactoryTalk Optix [2371413]
Gli elementi aggiunti a una libreria personalizzata non vengono visualizzati nella ricerca in
Librerie
fino a quando non si riavvia FactoryTalk Optix.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.6.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.3.0.
La casella di selezione può visualizzare il valore con precisione [3685185]
L'utilizzo di un tipo di dati diverso da quello predefinito in un controllo UI può comportare una perdita di precisione nel valore visualizzato.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.6.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Stato errato in Driver di controller Micro [3774138]
Quando si utilizzano più stazioni, le schermate non attive con i dati provenienti da stazioni che non dispongono di dati sullo schermo attivo potrebbero non mostrare lo stato corretto. Per ulteriori informazioni, vedere le note sull'applicazione.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.6.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
Le proprietà estese dei tag HMI delle istruzioni del processo PlantPAx non vengono importate con l'importazione del tag offline L5X [3890998]
L'importazione di tag utilizzando un file L5X non importa le proprietà estese dei tag HMI delle istruzioni del processo PlantPAx. Importare le proprietà offline utilizzando un file ACD Logix v37 oppure online dal controller.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.6.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
I report PDF non vengono generati inizialmente quando si utilizza l'emulatore [3880034]
Quando si utilizza l'emulatore, i file di report PDF non vengono generati alla pressione iniziale del pulsante. Premere di nuovo il pulsante per generare il report.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.6.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
L'editor web FactoryTalk Optix potrebbe non rispondere durante le operazioni di importazione dei tag [3795569]
L'editor Web
FactoryTalk Optix
potrebbe non rispondere durante le operazioni di importazione di tag offline di grandi dimensioni. Provare a importare i tag online dal controller o utilizzare l'editor desktop
FactoryTalk Optix
.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.6.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.5.0.
I caratteri speciali non sono sempre supportati [2123530]
I caratteri speciali non sono supportati nei nomi di repository Git, nei nomi di database ODBC. Inoltre, i metodi di immissione cinese, coreano o giapponese non funzionano in fase di progettazione nell'editor web FactoryTalk Optix Studio.
Questa anomalia è stata corretta nella versione 1.6.0.
Questa anomalia è stata identificata per la prima volta nella versione 1.2.0.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal