Funzioni del sistema

FactoryTalk Optix
versione 1.6.0 offre le seguenti funzioni.
Funzionalità principali
  • I template di progetto definiti dall'utente forniscono contenuti predefiniti definiti dall'utente da inserire nei nuovi progetti.
  • Sono state migliorate la visualizzazione e la gestione delle variabili con tipi di dati strutturati importati da un server PLC o OPC UA.
  • Oltre alla tastiera integrata, gli utenti possono ora creare una tastiera personalizzata utilizzando il nuovo editor di tastiera virtuale personalizzato o importando template pronti all'uso dalla libreria.
  • Il contenitore ScrollView dispone di nuove proprietà che consentono agli operatori di scorrere in passi o di passare a un elemento specifico.
  • Sono disponibili stili di controllo Schermo e Rettangolo per le proprietà di riempimento, colore e spessore del bordo e raggio angolo aggiunti ai Fogli di stile.
  • La mappa del convertitore chiave-valore è ora preconfigurata automaticamente con i tipi di dati corretti in base alle informazioni sulla proprietà e sull'origine per una migliore usabilità.
  • I widget Riepilogo allarmi e Gestione allarmi supportano l'ordinamento degli allarmi per stato e stato di inibizione.
  • È ora possibile proteggere le password della fase di progettazione archiviando i segreti del progetto localmente e proteggendoli con una password fornita dall'utente.
  • L'interfaccia a riga di comando (CLI) è ora disponibile per eseguire le azioni di trasferimento ed esportazione dell'applicazione FactoryTalk Optix senza aprire FactoryTalk Optix Studio.
  • È disponibile una nuova API C# per aggiungere oggetti di libreria al progetto tramite NetLogic.
Architettura espansa
  • È ora possibile esportare un'applicazione FactoryTalk Optix in un formato zip che consente a ThinManager di trasferirla in un contenitore su un dispositivo thin client.
Connettività dei dati
  • Il broker MQTT ora supporta l'autenticazione con nome utente e password, migliorando la sicurezza e il controllo degli accessi.
  • Il publisher MQTT ora supporta payload personalizzabili utilizzando la formattazione delle stringhe, consentendo agli utenti di definire messaggi JSON strutturati o di testo normale prima della pubblicazione, semplificando l'integrazione con applicazioni e sistemi.
  • Il Subscriber MQTT ora supporta le sottoscrizioni in testo normale, consentendo agli utenti di sottoscrivere messaggi leggeri e leggibili dall'uomo anziché JSON strutturato. Ciò è ideale per la registrazione, gli avvisi, le app mobili e le applicazioni leggere.
  • Le funzioni di memorizzazione e inoltro ora supportano la sovrascrittura del buffer per la registrazione continua dei dati, sostituendo i dati più vecchi con nuovi dati in arrivo quando il buffer è pieno.
  • È stato aggiunto il supporto per InfluxDB 3.0, che consente l'integrazione con la versione più recente del database delle serie temporali. Ciò migliora l'archiviazione, l'analisi e la scalabilità dei dati storici e in tempo reale.
  • Gli utenti possono ora importare e visualizzare i modelli informativi degli oggetti intelligenti dai controller Logix utilizzando lo script Oggetti intelligenti Optix. Gli oggetti intelligenti aiutano a definire strutture di dati contestualizzate e una raccolta dati sincronizzata, garantendo la coerenza tra i set di dati.
  • Quando viene configurato un Datadstore ODBC, è disponibile il supporto per le procedure archiviate tramite NetLogic.
  • Quando un'applicazione Optix utilizza il driver di comunicazione CODESYS, il gateway CODESYS viene installato automaticamente durante il trasferimento su OptixPanel, OptixEdge e il modulo integrato di edge computing.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal